纽约州康宁,2014年2月6日 - 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今天宣布与SnapCab签署商业协议在SnapCab®电梯内部系统中应用轻薄但结实耐用的康宁®大猩猩®玻璃。SnapCab将在它的模块化墙板系统中应用大猩猩玻璃,这种系统用于住宅电梯和商业电梯。帮助保护手持电子设备的大猩猩玻璃现在将被用于室内建筑,以便让电梯轿厢、大厅和会议室实现新的轻便设计
“大猩猩玻璃的好处现在延伸到了消费电子产品以外,为SnapCab及其客户提供了一种能实现真正的色彩搭配的独特的建筑产品,”康宁创新玻璃解决 方案业务总监Henry Dunnenberger III说道。 “大猩猩玻璃也很轻,可在严格的电梯重量要求范围内实现全新的和翻新的设计。而且因为我们的玻璃是高度防刮擦且耐用的,它可以帮助保护模块化墙壁系统免受 日常的碰撞。我们很高兴有机会与SnapCab合作。”
“将大猩猩玻璃应用到我们的模块化电梯系统会产生一种真正独特的产品,”SnapCab电梯内部系统执行总裁Glen Bostock说道。 “大猩猩玻璃的耐用性与我们易于安装的系统相结合,会为我们的客户节省时间和金钱,同时具有一种无法用传统建筑玻璃复制的外观。”
康宁大猩猩玻璃最初是用于保护消费电子产品免受日常使用中造成的刮擦、碰撞和损坏。它被设计并应用在2400多个产品型号,33大品牌的20亿台设备中。其应用范围超越了消费电子产品,包括家用电器、汽车、建筑、铁路和航空等。
预测性与警示性声明
此新闻稿内含预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质 性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品 需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变 动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活 动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已 将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了 众多关键组成部分,这些组件被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基 板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半 导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案
关于SnapCab
SnapCab (www. SnapCab. com)开创了电梯内部系统市场,并继续引领这个充满活力的领域。SnapCab享有专利的模块化系统允许设计师自由设计独特的电梯内部结构,同时采用指 定设计也变得非常简单。SnapCab模块化的设计还使本地的电梯专业人士能够很容易地在任何位置安装电梯。该系统的独特设计适合几乎所有的电梯轿厢的配 置,并可在数小时内安装完毕,而非常规电梯内部构件安装需要几天时间。SnapCab继续以一贯的、管理得当的速度发展,并与支持行业合作推动创新,扩大 产品选择范并促进增长。
媒体关系联络人:
Pamela Porter
(607) 974-9980
porterpw@corning.com
投资者关系联络人:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com