2014国际电子消费展,康宁®大猩猩®玻璃(Corning® Gorilla® Glass)在MooreCo玻璃标记办最新产品线占主要地位
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
News Release

新闻稿

新闻稿

新闻发布
Gorilla Glass
2014国际电子消费展,康宁®大猩猩®玻璃(Corning® Gorilla® Glass)在MooreCo玻璃标记办最新产品线占主要地位
2014国际电子消费展,康宁®大猩猩®玻璃(Corning® Gorilla® Glass)在MooreCo玻璃标记办最新产品线占主要地位
Corning, NY | Corning Incorporated | 2014年1月6日

纽约州康宁, 2014年1月6日 – 康宁公司 (纽约证交所代码: GLW) 宣布今天康宁®大猩猩®玻璃应用于MooreCo公司的耐用、轻型玻璃标记板新产品线中。

前往1月7日-10日在拉斯维加斯的电子消费展参观者,将有机会目睹使用了大猩猩玻璃的MooreCo的标记板,同时参观11612号康宁展台也将有机会赢得一块标记板。

大猩猩玻璃在标记板上的应用示范了高科技处理的玻璃如何在日常用品上发挥其卓越的功效的。大猩猩玻璃为防污标记板提供了保护方案,以对抗由于常年使 用干燥的板擦和永久性记号笔所带来的难看污损。大猩猩玻璃较轻的质量和耐用性另MooreCo公司可以实现生产具备可回复性玻璃表面的标记板,给广大消费 者带来独特的设计选择。

大猩猩玻璃的抗冲击和损坏性能支持更薄的波形系数,这样也就不会出现通常在更厚一些玻璃标记板上通常可以看到的那种绿色。大猩猩玻璃的优良光学清晰度为MooreCo生产具有客户个性化色彩,设计和投影背衬的标记板提供了可行的解决方案。

“我们将先进性玻璃看做推进实现一个具有更强沟通工具的世界的核心材料. 旗下拥有的知名品牌Best-Rite以及Balt的MooreCo公司,在高质量商务和教育产品领域拥有良好的知名度,”康宁大面积保护玻璃业务总监 David Loeber说道。“大猩猩玻璃是一个先进的解决方案,该玻璃可以反复使用微纤维布进行清洁,同时保持光学透明度来提升易读性和使用寿命。我们很高兴像 MooreCo公司这样的公司已经发现大猩猩玻璃的优异品质和可靠性并将它应用到最终产品中。”

“在MooreCo公司,我们为客户提供性能超越客户需求的产品,”MooreCo公司总裁Mike Briggs说道,“将大猩猩玻璃纳入我们的产品线使我们能够提供美观的视觉通讯产品,它们重量轻,坚固耐用。结合我们新安装的系统以及出色的打印和色彩 选择,预期我们最新的拥有大猩猩玻璃的标记板产品线将深受市场欢迎。”

预测性与警示性声明
此新闻稿内含预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质 性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品 需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变 动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活 动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已 将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。

关于MooreCo公司
MooreCo公司,与Balt和Best-Rite品牌,几十年来一直致力于生产高品质的视觉通讯产品,技术支持设备和办公室家具。我们的定制产品满足 客户在学习、企业、建筑及医疗环境的功能、美观及技术的需求。MooreCo公司的目标是为安全,健康,可持续发展的环境设计产品来实现在所有领域的可操 作的卓越性,包括采购,生产,客户订单执行,以及环境管理。

关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特殊玻璃和陶瓷材料的全球 领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组件被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和 生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、 以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。

媒体关系联络人 – 康宁公司:
Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com

M. Elizabeth Dann
(607) 974-4989
dannme@corning.com

媒体关系联络人 – MooreCo公司
Kris Dixon
(254) 931-1854
kdixon@moorecoinc.com

投资者关系联络人:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com