康宁®大猩猩®玻璃和Krystal™ 玻璃写字板为写字板市场带来创新方法

News Release

新闻稿

新闻稿

新闻发布
Gorilla Glass
康宁®大猩猩®玻璃和Krystal™ 玻璃写字板为写字板市场带来创新方法
康宁®大猩猩®玻璃和Krystal™ 玻璃写字板为写字板市场带来创新方法
Corning, NY | Corning Incorporated | 2013年9月3日

纽约州康宁,2013年9月3日 - 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)宣布,计划与Krystal™ 玻璃写字板公司合作开发一种新方法,以改进传统的写字板的设计和配置。

I以轻薄、耐用和防刮表面而闻名的业界领先的康宁®大猩猩®玻璃,现在把它那独特的品质带到了写字板市场。大猩猩玻璃不仅有助于解决较厚的玻璃板产品中经常出现的重影或双成像的问题,还节省了安装成本,扩大了设计选择。

“多年来,写字板的最终用户一直深受一些问题的困扰,大猩猩玻璃是解决这些问题的理想办法,”Krystal 玻璃写字板公司首席执行官Charlie Baker说。 “三聚氰胺和瓷器白板由于污渍和损坏的问题,通常三到五年就得更换一次。我们发现,大猩猩玻璃能够抗污,而且极其耐用,利用它制成的写字板比那些用传统材 料制成的写字板使用寿命大大增加。此外,大猩猩玻璃还为我们的市场带来了前所未有的新的设计和配置选择。”

“我们相信这些市场正在寻找一种新的解决方案,既在功能方面有所增强,又能在长期的使用过程中保持美观,”康宁大型保护玻璃业务总监David Loeber说。 “大猩猩玻璃尽管又轻又薄,但具有极强的抗损伤能力,而且相比传统的玻璃写字板光学清晰度更高,能够带给用户更好的视觉体验。康宁很高兴能够与 Krystal合作,把这些好处带给最终用户。”

要了解更多关于大猩猩玻璃写字板的信息,或查看在写字板设计中应用了大猩猩玻璃的制造商列表,请访问:http://www.corninggorillaglass.com/Markerboards

前瞻性与警示性声明
此新闻稿内涵前瞻性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果 产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势;金融与信用市场的状况;货币汇率波动;税率;产品需求和业界产能;竞 争;客户集中基地依赖度;生产效率;成本降低;关键部件与原材料料的可取得性;新产品商业化;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工 或重建支出;因恐怖活动、武装冲突、政局或金融环境不稳、不利天气条件或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;参股公司活动;收购及撤资活 动;过剩或陈旧库存水平;技术变动率;专利权的执行能力;产品与部件性能问题;关键人才的保留;股价波动;以及法律或监管环境的不利发展。康宁已将上述及 其他风险因素详细呈报美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)。前瞻性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新信息或事件发生,康宁不承担修正该陈述的任何义务。

关于Krystal 玻璃写字板
Krystal™Writing Boards公司(www.krystalgwb.com) 提供最高品质的玻璃写字板系统。创新的设计取代了以往老式的、容易弄脏的白板。我们的定制式生产使我们能够针对不同的客户个性化构建过程,自定义图形、安 装选择和颜色背衬。在我们位于纽约的工厂内,每一块玻璃写字板都是利用最好的“绿色”生态环保材料和工艺制造的,并在生产的每个阶段都经过严格检查。

Krystal™从2008年开始利用钢化安全玻璃制造写字板,我们为写字板增加了特殊的涂层,使之能够使用数十年而保持清晰。我们不断为玻璃写字板市场开发尖端的工艺和产品。

关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com) 是特种玻璃和陶瓷材料的全球领先厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分推动着消费电 子、移动排放控制、通信和生命科学等领域的众多高科技系统。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶 瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学 和计量学的先进的光学和特种玻璃解决方案。

媒体关系联络人:
Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com

M. Elizabeth Dann
(607) 974-4989
dannme@corning.com

投资者关系联络人:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com