康宁将在CES 2013展出面向大幅面应用产品的康宁Gorilla®玻璃

News Release

新闻稿

新闻稿

新闻发布
Gorilla Glass
康宁将在CES 2013展出面向大幅面应用产品的康宁Gorilla®玻璃
康宁将在CES 2013展出面向大幅面应用产品的康宁Gorilla®玻璃
Corning, NY | Corning Incorporated | 2013年1月8日
康宁与Christie数字共同研究最新电视墙技术

纽约州康宁, 2013年1月8日 – 康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)在1月8日-11日举行的拉斯维加斯国际消费电子展(CES)上宣布了与全球视觉科技公司Christie® Digital Systems, 数字系统及其供应商开展合作的计划。康宁将在位于中央大厅14813号的展台上展出采用康宁Gorilla®玻璃的Christie 55英寸LCD平板。Christie的FHD551-X型号非常适合配置画面出众的电视墙。

“康宁与Christie在FHD551-X上的合作为数字看板市场开启了诸多新的机遇,”Christie高级产品经理Richard Heslett表示,“康宁Gorilla玻璃帮助我们生产出了美观的设备,并使众多抢眼的电视墙配置得以实现。此外,由于它为这些类型的商业显示器带来 了耐损性能,康宁Gorilla玻璃为Christie提供了最理想的保护玻璃解决方案。”

康宁Gorilla玻璃提供了全球领先的超薄保护玻璃解决方案,能够实现平整的窄边设计,适用于多种平铺式电视墙产品。产品的高像素和5.9毫米的最小接缝,加上Gorilla玻璃与生俱来的光学纯净度,使全高清分辨率得到优化,从而实现了出色的观赏体验。

“Christie的FHD551-X型号从设计和性能角度上均有着令人惊叹的视觉效果。康宁Gorilla玻璃的光学纯净度使其不会干扰当今最具创新性的这种高性能显示器的高密度像素效果,”康宁大尺寸保护玻璃业务总监 David Loeber, 表示。

“此外,康宁Gorilla玻璃实现了超薄设计,从而使我们的客户创造出更轻的设备,同时也节省了运输、组装和安装成本。”

康宁Gorilla玻璃已经成为保护玻璃的标准,目前已经有33个品牌、 975 种型号和超过10亿台设备采用了这种玻璃。

“我们鼓励所有对大幅面显示器感兴趣的企业参观我们的展台,我们将突出展示多种采用了康宁Gorilla玻璃的大尺寸显示器,包括多点触控和数字看 板产品,”Loeber表示,“我们期待着采用了Gorilla玻璃的Christie FHD551-X型号的发布,同时也希望在未来进一步开发其它商业应用产品。”

先进的多点触控和数字看板解决方案非常适合公共显示市场,而这些产品在零售、酒店、运输、政府和国防、媒体和娱乐、以及教育等行业的普及正在推动着该市场的发展。

NPD DisplaySearch在《FPD公共显示器出货和预测报告》中预计大尺寸显示器的产量将继续增长。包括数字看板在内的公共显示器在2012年达到了 310万台,较2011年增长了15%,预计10年内的年均复合增长率将约为25%,并将于2018年达到1200万台。

预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实 质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需 求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动; 新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过 多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国 证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。

关于康宁公司
康宁公司 (www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技 消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤 器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先 进的光学和特殊材料解决方案。

关于Christie
美国Christie数字系统有限公司是一家全球化视觉科技公司,同时也是日本Ushio公司(JP:6925)旗下的一家全资子公司。Christie 多次在全球市场中首创最为先进的投影设备和完整系统显示器,不断确立新的行业标准,从而成为全球公认的最具创新力视觉科技公司之一。从零售显示器到好莱 坞,从任务繁杂的命令中心到教室和训练模拟器,Christie的显示解决方案与投影设备以其动人的出色画质吸引了全世界观赏者的目光。请访问 http://www.christiedigital.com 了解更多信息。


康宁媒体关系联络人:                                                   
Anna I. Giambrone                            
(607) 974-5933                                              
giambronAI@Corning.com

康宁投资者关系联络人:
Ann H.S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoAS@Corning.com

Christie媒体关系联络人:
John Berkovich
(519) 749-3323
john.berkovich@christiedigital.com