¿Cómo está hecho? | Corning Gorilla Glass
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
Como está hecho

Como está hecho

Como está hecho

PROCESO DE  FUSIÓN

El proceso de fabricación y fusión de Corning es el núcleo de nuestro liderazgo en la tecnología de vidrio y la industria de coberturas de vidrio.   . Este extraordinariamente preciso, y altamente automatizado proceso de diseño produce una delgada hoja que cubre el cristal, brindando una claridad óptica excepcional y una estabilidad dimensional – cualidades esenciales para la protección del cristal y las aplicaciones del consumidor.

El proceso comienza cuando los materiales crudos se mezclan en una composición cristalina, que es fundida y condicionada. El cristal derretido es agregado a través de la llamada “isopipa”, sobrellenando hasta que el cristal fluye igualmente sobre los dos lados. Después se vuelve a unir  o se fusiona, en el fondo, donde se  dispone  para formar una capa continua de vidrio que es tan delgada que tiene que ser medida en micrones. . El cristal no es tocado por manos humanas o cualquier cosa que pueda introducir defectos a la superficie. Este mismo proceso de fusión está en el corazón del vidrio LCD líder dela industria de Corning. La composición de Corning® Gorilla® Glass nos da una capa profunda de fuerza química a través del proceso de intercambio de iones donde las partes individuales son cortadas de la “Hoja Madre” y se somete a el proceso de intercambio de iones.

PROCESO DE INTERCAMBIO DE IONES

El intercambio de iones es un proceso donde iones grandes son “rellenados” en la superficie del cristal, creando un estado de compresión. Gorilla Glass está diseñado especialmente para maximizar este comportamiento. El cristal es ubicado en un baño de sal derretida a una temperatura de aproximadamente 400 grados centígrados. Los iones más pequeños de sodio se separan del cristal, y los iones grandes de potasio los reemplazan. Estos grandes iones toman más espacio  y se presionan juntoscuando el cristal se enfría, lo que produce una capa de estrés compresivo sobre la superficie del cristal. La composición Gorilla Glass permite que los iones de potasio se difundan  sobre la superficie creando un estrés altamente compresivo profundo en el vidrio. Esta capa crea la superficie que es más resistente al daño.

Las innovaciones de Corning no terminan en el piso de fabricación. Una de las más grandes fortalezas de Corning es enfocarse en el desarrollo de la tecnología detrás del vidrio. Nuestra investigación ha entregado innovaciones que cambian la vida como el vidrio de envoltura de la bombilla de Edison, elvidrio sobre los tubos de rayos catódicos (CRT) y las pantallas de vidrio líquido (LCD), como también  la primera fibra óptica de pérdidas pequeñas  usada para las telecomunicaciones. Nosotros continuamos investigando nuevas composiciones de vidrio y procesos de innovación en nuestras tres fábricas principales: Parque Sullivan en la ciudad de Corning en Nueva York; Centro de Tecnología Corning en Shizuoka Japón y el Centro de Tecnología Taiwán en Hsinchu, Taiwán.

Los científicos en estas fábricas trabajan de cerca con el Gorilla Glass, su uso comercial, ingeniería, y equipo de fabricación para anticiparse a las tendencias, y entregar nuevas o mejoradas tecnologías de vidrio que agregan valor a los productos y procesos del cliente. A través de estos continuos procesos, Corning Gorilla Glass continúa liderando en la industria del vidrio y la acelerada industria de la electrónica de consumo.

VEA LAS VENTAJAS