Neue MiniXtend® HD-Kabel und MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie von Corning
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
Neue MiniXtend® HD-Kabel und MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie von Corning

Neue MiniXtend® HD-Kabel und MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie von Corning

Neue MiniXtend™ HD-Kabel

Neuerscheinungen
Neue MiniXtend® HD-Kabel und MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie von Corning
Neue MiniXtend® HD-Kabel und MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie von Corning
CORNING, N.Y. | Corning Incorporated | 09. Juni 2015

Corning Incorporated (NYSE:GLW) hat heute zwei innovative Lösungen für optische Kabel vorgestellt, die den künftigen Anforderungen der Telekommunikationsbranche Rechnung tragen: Corning® MiniXtend® HD-Kabel und Corning MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie.

Im Zuge der globalen Nachfrage nach mehr Bandbreite geht der Trend in Richtung kleinere Kabel mit höherer Faserdichte. Die MiniXtend HD-Kabel enthalten die Corning® SMF-28® Ultra 200 Faser. Sie ist die erste 200-µm-Faser weltweit mit einem Nennwert des Modenfelddurchmessers (MFD) von 9,2 µm für die nahtlose Integration in bestehende Netze.

Dieses Micro-Kabel mit hoher Dichte bietet bis zu 288 Fasern in SZ-verseilten Bündeladern. Es ist bis zu 60 Prozent kleiner, bis zu 70 Prozent leichter und vollständig abwärts kompatibel mit einer standardkonformen Glasfaserbasis gemäß der ITU-T-Empfehlung G.652.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Glasfaser in Zugangsnetzwerken nimmt die Anzahl optischer Kabelinstallationen und die Häufigkeit, mit der die Kabel geöffnet werden, massiv zu. Das Corning MiniXtend Kabel mit garnfreier* FastAccess Technologie ist ein innovatives SZ-verseiltes Mikrokabel, dessen Kabelmantel sich problemlos ohne scharfe Werkzeuge öffnen lässt. Auf diese Weise können die Aderhüllen frei gelegt und direkt genutzt werden, ohne dass zuvor Garne bzw. Seelenhaltewendeln entfernt werden müssen. Insgesamt werden auf diese Weise die Kabelzugriffszeiten um bis zu 70 Prozent verkürzt und das Schadensrisiko für Aderhüllen erheblich reduziert.

„Mit den neuen MiniXtend HD-Kabeln und MiniXtend Kabeln mit garnfreier FastAccess-Technologie sorgt Corning dafür, dass Netzbetreiber mit dem wachsenden Datenaufkommen Schritt halten können,“ erklärte John Igel, Vice President und General Manager bei Corning Optical Fiber and Cable. „MiniXtend HD-Kabel decken die Nachfrage nach Mikro-Kabeln mit hoher Faserdichte für die Implementierung in überfüllten Kabelkanälen. MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess-Technologie ermöglichen einen raschen, risikoarmen Kabelzugang.“

Beide neuen optischen Kabellösungen von Corning überzeugen durch die bekannte Leistung der Corning® SMF-28 Ultra-Glasfaser mit niedriger Dämpfung und einer Makrobiegeunempfindlichkeit, die die Empfehlungen ITU-T G.657.A1 noch übertrifft. Die verlustarme Faser verbessert zudem die Signalreichweite um bis zu 10 Prozent gegenüber konventionellen ITU-T G.652-basierten Fasern und erhöht die Abdeckung um ganze 20 Prozent bei Versorgung durch einen Point-of-Presence oder eine Vermittlungsstelle.

Vom 9. bis 11. Juni wird Corning anlässlich des Jahrestags der Erfindung der ersten verlustarmen Glasfaser vor 45 Jahren auf der ANGA COM in Köln an Stand K31 die Leistungsfähigkeit des neuen MiniXtend®-HD- und des MiniXtend®-Kabels mit garnfreier FastAccess™ Technik demonstrieren. Weitere Produktdemonstrationen befassen sich mit vorkonfektionierten FTTH-Lösungen, Corning Cabelcon® Steckern, Centrix™ und Pretium EDGE® HD-Glasfasermanagement- und Rechenzentrumlösungen sowie der neuen SMF-28® Ultra 200 Faser.

Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertriebsbeauftragten.

* Cornings patentierte garnfreie FastAccess™ Technologie stellt eine Kombination aus einem Kabelmantel mit Corning FastAccess™ Technologie und einer innovativen Technologie für die Bündelung der Kabelkonstruktion während des Herstellungsprozesses dar, die die Verwendung von Seelehaltewendeln und Wassersperrbändern überflüssig macht.

Zukunftsgerichtete Aussagen und warnende Erklärungen
Die vorliegende Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995), die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen bezüglich der Finanzergebnisse und geschäftlichen Aktivitäten von Corning basieren, die größere Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten und somit zu erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen können. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören u. a. die Folgen globaler politischer und wirtschaftlicher Bedingungen, Bedingungen auf den Finanz- und Kreditmärkten, Währungskursschwankungen, Steuern, Produktnachfrage und Industriekapazitäten, Wettbewerb, Vertrauen in konzentrierte Kundenbasis, Produktionseinsparungen, Kosteneinsparungen, Verfügbarkeit kritischer Komponenten und Materialien, Angebot neuer Produkte, Preisschwankungen und Veränderungen im Verkaufsmix aus hochwertigen und weniger hochwertigen Produkten, Werksneueröffnungen oder Restrukturierungskosten, mögliche Beeinträchtigungen geschäftlicher Aktivitäten infolge von Terrorangriffen, bewaffneten Konflikten, politischer oder wirtschaftlicher Instabilität, Naturkatastrophen, Witterungsbedingungen, Gesundheitsrisiken, Versicherungsdeckung, beteiligungsgesellschaftliche Aktivitäten, Übernahmen und Veräußerungen, Umfang an Überschuss- oder Alt-Lagerbeständen, Anteil technologischer Veränderungen, Patentaktivitäten, Umgang mit Leistungsproblemen von Produkten und Komponenten, Personalbindung, Lagerpreisschwankungen, nachteilige Ergebnisse bei Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Veränderungen. Diese und andere Risikofaktoren sind in der Dokumentation von Corning an die Wertpapieraufsicht spezifiziert. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren ausschließlich auf dem Tag, an dem sie getroffen werden. Corning ist nicht verpflichtet, sie aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Corning Incorporated
Corning (www.corning.com) ist ein weltweit führendes Innovationsunternehmen auf dem Gebiet der Materialwissenschaften. Seit über 160 Jahren nutzt Corning seine herausragenden Kenntnisse in den Bereichen Spezialglas, Keramik und optischer Physik für die Entwicklung neuer Produkte, die ganze Industrien neu erschaffen und das Leben der Menschen von Grund auf verändert haben. Corning verdankt seinen Erfolg nachhaltiger Investitionen in F&E, einer einzigartigen Kombination aus Material- und Prozessinnovationen und einer engen Zusammenarbeit mit Kunden bei der Lösung komplexer technologischer Herausforderungen. Das Geschäft und die Märkte von Corning entwickeln sich ständig weiter. Heute bilden die Produkte von Corning die Grundlage vieler Branchen, z. B. Consumer-Elektronik, Telekommunikation, Transport und Life Science. Beispiele hierfür reichen von bruchfestem Glas für Smartphone- und Tablet-Displays über Präzisionsglas für fortschrittliche Displays, Glasfaser- und Drahtlostechnologien, Anschlusslösungen für Hochgeschwindigkeitsdatennetze und zuverlässige Produkte für eine schnellere Medikamentenforschung bis hin zu Emissionskontrollprodukten für PKW, LKW und Geländefahrzeuge.