Design & Anwendungsberichte | Das "Glaszeitalter" | Innovation | Corning.com

Design & Anwendung

Design & Anwendung

Form und Funktion perfekt miteinander verschmolzen

Glas ist das Material, das neue Möglichkeiten und Anwendungen ermöglichen wird. Architekten, Designer, Ingenieure u.a. setzen aufgrund seiner Wandelbarkeit und seines Stils auf Glas. Erfahren Sie mehr darüber, wie dünnes, robustes und flexibles Glas Designs praktischer gestaltet als jemals zuvor. 

„Visionen verwirklichen“: Eine von Glas inspirierte Welt

Glas spielt bei manchen der spektakulärsten Innovationen der heutigen Zeit eine zentrale Rolle, und Corning ist Spitzenreiter bei der Verwirklichung dieser Innovationen. 

Mehr erfahren

Glas ist der Schlüssel für revolutionäre Verbesserungen in Fahrzeugen

Neue Glasinnovationen ermöglichen Fahrern von morgen einen niedrigeren Kraftstoffverbrauchs, eine schnellere Beschleunigung und ein insgesamt angenehmeres Fahrerlebnis.

Mehr erfahren

Museumserweiterung, um Glas neu zu erkunden

Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einem hellen, sauberen Ort. Ein Ort, der von natürlichem Licht und wunderschönen Kunstwerken aus Glas ausgefüllt wird. Dies ist eine „temporäre Installation, in der Objekte leben können“ und zwar im vergrößerten Corning Museum of Glass.

Mehr erfahren

Das Fenster zur Welt

Stellen Sie sich ein Glas vor, das mal transparent, mal lichtundurchlässig ist, oder bei Bedarf irgendwo dazwischen liegt. Ein Glas, mit dem Sie Ihre Stromrechnung verringern und immer genau die richtige Menge an natürlichem Licht hineinlassen können. All dies ist mit dem dynamischen Glas für Fenster von View, Inc möglich. .

Warum Designer Glas lieben

Mein Designunternehmen, ASTRO Studios, ist auf die Vermarktung von Verbraucherprodukten und Marken für unterschiedliche Märkte spezialisiert. Wie die meisten Designer auch streben wir im Rahmen unserer Projekte nach Vielfalt, einem Wettbewerbsvorteil und Einzigartigkeit. In der Regel gilt es, Funktionsprobleme zu lösen, Marktwahrnehmungen zu verbessern oder auch neue, legendäre und führende Kreativprozesse zu schaffen. Immer häufiger stellen wir dabei fest, dass Glas uns dabei in seinen unterschiedlichen Formen unterstützt. 

Mehr erfahren

Smartphones werden smarter

Aktuell erforschen Wissenschaftler von Corning, N.Y., und Montreal eine neue Technologie, mit der mehrere Sensorschichten in das Glas Ihres Smartphones eingebettet werden können. Diese Sensoren könnten dann für biomedizinische oder Lebensmittelsicherheitsanwendungen, oder als zusätzliche Sicherheitsebene bei mobilen Finanztransaktionen verwendet werden. Damit wären sogar transparente Touchscreens auf Fenstern, Arbeitsplatten oder Wänden möglich. Vielleicht ist diese futuristische Welt doch nicht mehr so weit weg.

Mehr erfahren

Das Zusammenspiel von Glas und Licht

Seit Jahrhunderten ergänzen sich Glas und Licht. Aufgrund der Reinheit des Glases ergibt sich ein funktionales und trotzdem visuell beeindruckendes Zusammenspiel mit Licht. Diese Attribute schaffen mittels einer optischen Glasfaser, die für eine dünne, farbige und ästhetische Beleuchtung optimiert wurde, neue Designmöglichkeiten.  

Mehr erfahren

Glas: Ein flexibler Werkstoff

Chris Lefteri untersucht neue Fortschritte im Bereich Glas. Der einst zerbrechliche und spröde Werkstoff bietet mit technologischer Hilfe nun Flexibilität und Transparenz und sichert sich so einen Platz in der Zukunft. Lefteri, Designer und Autor hat einigen der weltweit größten Verbrauchermarken bei der Formulierung neuer Strategien für eine effektive Werkstoffintegration während des Designverfahrens geholfen. 

Mehr erfahren

GlassLab: Die ganze Welt ist eine Bühne für Designer und Glashersteller

Was wäre, wenn sich einige der innovativsten Designer der Welt mit begabten Glasherstellern zusammenschließen würden, um Konzeptskizzen in Glasprototypen zu verwandeln? Was wäre, wenn sie irgendwo auf der Welt in einem mobilen, hochmodernen Labor zusammenkommen könnten? Oder besser noch, was wäre, wenn die Öffentlichkeit zuschauen und miterleben könnte, wie sich die Kreativität vor ihren Augen entfaltet?

Mehr erfahren

Kostenersparnisse, effiziente Bauweisen, innovative Designs: möglich durch Glas

Brillante Glasoberflächen sind mittlerweile ein Merkmal eleganter Gebäude – doch das ist nicht alles.

Modernes Glas lässt sich perfekt mit den neuesten Technologien der Baubranche verbinden. Damit lässt sich ein ganz neues Maß an Erschwinglichkeit und Effizienz erreichen.

Mehr erfahren

Glas ist der Schlüssel für superschlanke Fernseher mit brillanten Bildern

Ultra High Definition (UHD) Fernseher mit großen Bildschirmen, die so dick wie ein Smartphone sind, wären bis vor kurzem noch undenkbar gewesen. Doch Innovationen im Bereich der Glastechnologie machen dies nun möglich.

Mehr erfahren

Glas bietet neue Möglichkeiten für moderne Fahrstühle

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Fahrstuhl, der von innen wie Holz aussieht, aber nicht aus Holz ist. Oder von einer satten blauen Farbe ausgefüllt wird, die niemals verblasst. Beides lässt sich mit Glas realisieren. 

Mehr erfahren

Glas ermöglicht kreative Küchendesigns

Beeindruckendes Glas, bis zu 200 Mikron dünn, also fast so dünn wie Papier, ist zu einem idealen Schichtstoff in Küchen geworden und bildet eine robuste, extrem reine Abdeckung für feste Designwerkstoffe. Dank seiner optischen Klarheit ist der Blick auf die darunterliegende Basis möglich; gleichzeitig werden die Oberflächeneigenschaften dadurch erheblich verbessert. 

Mehr erfahren

3D Glas – Damit nehmen Dinge ganz neue Formen an

Abdeckungen aus Glas revolutionieren viele Dinge.

Brillante Smartphone-Bilder, die einst durch einen engen Rahmen begrenzt wurden, bieten Ihnen dank der Wölbung von Displays eine neuartige visuelle Erfahrung. Mit Glas überzogene Armaturenbretter sind sanft geschwungen und bieten dort, wo sich früher nur Kunststoff befand, Platz für robuste, interaktive Displays.

Mehr erfahren