掌控LCD产业的风云变化
过去12个月中,LCD市场经历了有史以来最大的市场干扰,而随后的好转导致包括玻璃在内的大量关键元件出现短缺的现象,这考验了显示器产业所有参与者的决策水平。在需求反弹超出预期的情况下,当前的问题是怎样针对这种新型的波动做出调整,而由于季节性因素的增加、较低的成长率和面板产能显著过剩,这种波动很可能会持续下去。
此次市场干扰始于2008年,金融危机在9月中旬的第一波攻击将世界笼罩在恐惧之中。电视的零售需求立即缩减,供应链也随即做出反应,从而使面板价格急剧下跌。由于面板价格接近或在部分情况中低于了现金成本,很多面板企业停止生产,并希望通过销售库存来尽可能恢复其现金流。由于存在较大的不确定性,整机厂商甚至零售商也开始销售库存,在下新订单方面非常谨慎。结果导致供应链库存水平空前收缩。
康宁显示科技部副总裁兼副总经理Lisa Ferrero对此分析指出:“尽管LCD电视的零售需求很快得以恢复且出现了同比增长,但供应链付出了约30%的总库存,这是产业界前所未见的情况。”
结果,康宁和其它玻璃厂商在应对客户需求减少时,将产能和成本结构调整至较低的产量水平,而当需求反弹超出预期时,玻璃的供给出现短缺,预计这种局面将至少持续到2009年第三季度末。
Ferrero说:“当价值链进行『即时生产』时,季节性的影响会立即显现,因为系统内不存在任何缓冲。供应链最没有弹性应变能力的部分,即受到最大的冲击。”
从如此巨大供需变动的情况,在这场供给和需求之间的大规模干扰性波动中,我们得到何种启示呢?
康宁显示科技部总裁季可彬表示“很明显,供应链中的部分环节,尤其是面板厂商,不会刻意建立缓冲用的库存。由于电视应用日趋成熟且IT市场已经成熟,供应链的修正或收缩将对玻璃需求带来大幅波动。我们必须学习在这个高波动性的新时代做有效管理。”
考虑到新的现实情况,最好能在供应链所带动终端市场的季节性与波动性之间加以区分。前者是由LCD产业的先天因素造成的,例如季节性的购买方式和交货时间,而后者则是因为外部因素干扰而造成的,例如全球经济危机。
终端市场的季节性很多都源自LCD电视。当电视成为市场的主力时,季节性因素影响就会增加。消费者会按照季节模式购买LCD电视,西方国家主要出现在休假旺季。作为价格较高的消费产品,电视的热销主要出现在零售商促销较多的第四季度休假旺季。然而,LCD电视渗透率增加及中国等新兴市场的势力强化,改变了该模式。中国消费者更倾向于在第一季度的春节前后、5月份的劳动节和10月份的国庆节购买LCD电视。随着中国等地区在整体市场拥有更大的占有率时,其影响力将使电视市场的季节性因素变得平缓。
但是,仍有两个因素表明产业在未来很可能会遭遇更多的波动性:低成长率致使季节性影响更加显著;过剩的面板产能将使制造商有能力在需求出现时才进行生产。
季可彬表示:“作为玻璃制造商,我们需要使产能安排更加灵活,同时改变过去在库存方面的观念,从而掌控预料之中和预料之外的变化。市场模式无疑正在不断发展,产业的长远前景仍然是乐观的。”