-
EAGLE2000™ 玻璃基板
这是康宁(Corning)最轻(低密度), 最耐用的玻璃基板, 于2000年问世, 协助康宁成为全球大尺寸基板的先进. EAGLE2000显示玻璃基板已成为其他LCD玻璃基板的评量标准. EAGLE2000 玻璃基板也拥有业界当中最低的热膨胀系数, 改善了玻璃的热稳定性, 减少因热冲击而引起破裂的风险, 提高显示解析度, 并相容于COG(玻璃覆晶)处理法.
-
EAGLEAPTTM
与EAGLE2000玻璃相似,但由于低温和超低温多晶硅(LTPS)的制程需要,该玻璃被进行特殊处理从而具有更高的热稳定性。
-
EL
冷光(EL). 以电场内特定磷化物(通常为ZnS)的发光能力为基础的显示技术. EL显示器可进一步划分为厚膜, 薄膜, 交流电及直流电型显示器.
-
电变色显示器
这是一种反射式显示器, 使用电变色材料打开及关闭像素. 当电变色材料的氧化状态因电压而发生变化时, 材料的颜色也会随之改变. NTERA以本技术为基础制造显示器. 汽车的电动开关后视镜即为本技术的应用实例.
-
电泳显示器
这是一种反射式显示器,通过使用电泳来控制像素的开关。电泳是指混悬于溶液中的荷电颗粒在电场的作用下发生迁移的过程。带正电荷的粒子向阴极移动,而带负电的粒子向正极移动。如果将这些粒子着色,显示器就可以利用它们的运动来显示不同的颜色。E Ink与Gyricon(旋转球影像显示)就是这种类型的显示器。
-
放射型
为直视型显示器, 例如:阴极射线管(CRT), 场放射显示器(FED), 等离子, 冷光(EL)及有机发光二极管(OLED), 其产生光线, 开关及定色均由显示器一次完成. 这些显示器不需要额外背光源便可提供影像光源. 请参阅透射型, 反射型及投影型.
-
制造线
康宁客户制造产品的生产线. 客户采用本公司的玻璃基板, 并应用他们自有制程生产最后产品. 这些制造线又称为fab.
-
FED
场放射显示器(FED)为一种放射式平板显示器, 使用许多微小电子发放器以激发磷质荧幕并发射光线. 亦称为薄型CRT或碳纳米管FED. 这种技术仍处于发展阶段, 目前尚未商业化.
-
后段加工
这是最后产品成形前, 玻璃物品所要进行的冷处理过程. 加工内容包括切割, 研磨, 抛光及清洗.
-
成形
这是熔融液态玻璃的处理方法, 用以形成最后产品的基本形状. 标准成形处理包括吹出法及压出法, 但用于平板玻璃的标准成形处理则包括浮式成形及各种下拉式处理, 例如康宁专利的熔融法.
-
FPD
平面显示器(FPD). FPD可用来表示任何「平面」显示器技术, 包括LCD, 等离子, FED或其他.
-
熔融
这是康宁生产LCD玻璃基板的专利方法. 当原料已混合成熔融, 均匀, 几乎毫无暇疵的玻璃化合物后, 便会开始熔融处理熔融的玻璃将不断注入称为「熔融溢流管」的槽内, 直至玻璃熔液均匀溢出两侧. 然后, 玻璃熔液会在底部重新汇聚混合, 再下拉形成连续的玻璃平板.
-
大尺寸世代玻璃基板
第五代及更大型的基板被归类为大尺寸代. 大尺寸世代的基板拥有重大的成本效益, 每片基板也具有较大的产出量. 大尺寸代的基板, 让客户不但可以在每片基板切割出更多面板, 同时也可生产更大的面板.
-
LCD (请参阅 AMLCD)
有源矩阵液晶显示器(LCD). 一种显示技术, 会在各像素点使用开关以产生高分辨率, 并提供快速的回应时间. 使用薄膜电晶体(TFT)为开关的LCD, 即TFT-LCD. 采用本技术的显示器, 对角尺寸最小1吋, 最大可达40吋.
-
LCD模组
一种包含所有元件的薄膜晶体管式被动或主动矩阵液晶显示器(TFT-LCD), 其中包括背光源及驱动集成电路(IC), 并可整合成最后产品, 例如电视机, 显示器, 笔记本个人电脑或其他装置. 本名词通常可与LCD面板交换使用.
-
LCD 面板
薄膜晶体管被动或主动矩阵液晶显示器(TFT-LCD), 其中包含阵列, 滤光片及液晶, 也可能包含背光源及驱动集体电路(IC), 不过有时只用来表示玻璃液晶复合物. 通常可与LCD模组交换使用.
-
LCD 投影
一种投影技术, 使用小型薄膜晶体管式有源矩阵液晶显示器(TFT-LCD)作为图像元素, 对角线尺寸为2吋或更小. 由三个TFT-LCD之一控制投影灯的开关及提供色彩, 然后由透镜合并成图像, 最后投射至荧幕上. 这些可用来制造背投式电视或正投式资料投射器.
-
LCoS
硅液晶(LCoS), 一种反射式微型显示器, 能用来制造正投, 背投或近眼显示器. 在硅晶片上形成薄膜晶体管(TFT)阵列, 并添加液晶层来控制离开晶片的反射光, 从而产生显示. 一组色轮或彩色捲轴, 光源及透镜阵列为其他系统使用LCoS投影时需要的元件.
-
寿命
代表显示器的耐用度, 以多少操作小时表示, 即显示器亮度衰减至新品显示亮度一半时的工作时数. 例如, 如果显示器的额定寿命为50,000小时, 则显示器亮度衰减至新品显示亮度一半之前, 应可操作50,000小时. 大部分显示器是随时间慢慢老化, 所以除非直接与新显示器比较, 否则不易察觉结果.
-
LTPS
低温多晶硅(LTPS). 利用雷射(激光)或其他低温能源使非晶硅再次结晶, 进入传导性更强被称为多晶硅(p-Si)的状态. 使用光刻法将这种多晶硅图案化, 用以制成薄膜晶体管(TFT)背板. 使用LTPS背板制成的有源矩阵液晶显示器, 与使用非晶硅背板制成的LCD相比, 具有较高的分辨率及较佳的开口率. 驱动集成电路(ICs)也可以整合到背板, 以获得较佳的形状因子及品质.这样对行动装置的小型显示器特别有用, 因为较小的面板可以制造较小较轻的终端产品.
-
被动矩阵 LCD
为主动矩阵液晶显示器(LCD)的前身;这种显示器不包含各像素的薄膜电晶体(TFT)或开关. 因此, 相较于主动矩阵LCD, 被动矩阵LCD的分辨率及刷新率都较低, 视角较差.
-
光刻法
晶体管制程中的图案化步骤是为制造显示器或微处理器. 将硅或其他材料的薄膜沉积在基板上, 然后再覆盖其他对光线会产生反应的材料(光阻剂). 这些材料已按照某晶体管层进行图案化, 生成遮罩, 然后暴露在光线下. 接着, 曝光区域连同其下的薄膜将被蚀刻掉. 清除光阻剂, 留下具有图案的薄膜. 如此对不同薄膜重复处理数次, 便可产生晶体管阵列.
-
像素
「图像元素」的简称. 一个像素是显示信息的基本单元. 可由不同彩色子像素组成.
-
电浆
使用等离子气体让磷化物发光的放射平面显示技术. 用于大型显示器度(一般为对角线32吋以上); 因成本高昂, 市场有限. 亦称为等离子显示面板(PDP).
-
偏光膜
此种材料可依某特定方向选择性地传送光线. 因为液晶必须处理偏向光线, 偏光板对大部分有源矩阵液晶显示器(LCD)的操作至为重要. 扭转向列型(TN) LCD一般在LCD单元两侧均置有偏光板.
-
Poly-crystalline silicon TFT-LCD
Type of thin film transistor- active matrix liquid crystal display (TFT-LCD) that uses transistors made from poly-crystalline silicon rather than amorphous silicon.
-
多晶硅玻璃基板
薄膜晶体管采用这种由多晶硅而不是非晶硅所制成的玻璃来作为其表层。多晶硅玻璃基板可以使移动便携式电子设备变得更轻更薄,同时具有更高分辨率与更多的功能。
-
多晶硅
多晶硅是一种由大量微小的硅结晶组成的晶硅薄膜,多晶硅作为薄膜晶体管的表层被应用于多款电子产品。
-
投影型
一种显示器, 使用一至三个小型放射型, 反射型或透射型显示器以产生图像, 并由一组光学装置放大至最后可视尺寸. 由投影灯提供光源, 其开关由小型显示器控制, 色彩则可由小型显示器或独立的色彩元件提供. 请参阅放射型, 透射型及反射型.