Um dos fatores mais importantes quando se trata de buscar um MTDC é a localidade. Sua empresa deve estar perto de suas instalações, porque reduzir a latência e aumentar a largura de banda são dois dos maiores desafios associados à terceirização. Por exemplo, se as empresas terceirizam para MTDCs em outro país, as velocidades de conexão caem e causam latência desnecessária, o que pode frustrar o cliente, gerando perda de negócios.
Do ponto de vista da infraestrutura, a escalabilidade é fundamental. A escalabilidade dentro do data center oferecerá suporte à migração simples para tecnologias e aplicações de alta velocidade — um fator vital para atender à largura de banda futura e às velocidades de transmissão exigidas pelo cliente. Conforme os dados continuam a ser gerados e os avanços tecnológicos continuam a aumentar, aumenta também a necessidade de se atender às demandas dos clientes por latência zero e acesso em tempo real aos dados.
Uma instalação MTDC também oferece uma variedade de serviços e opções de operadoras de telecomunicações. Por exemplo, se sua organização oferece serviços que exigem alta velocidade, você pode terceirizar apenas essa parte de seu negócio. Como alternativa, se você só precisa de armazenamento, outro recurso MTDC pode atender melhor às suas necessidades. Como a maioria das empresas tem uma variedade de necessidades que pode ser atendida por mais de uma instalação, é importante não restringir sua empresa à escolha de uma instalação quando a melhor solução pode envolver várias delas.
Por fim, a segurança física e de rede são fatores importantes na escolha de uma instalação MTDC. Se seus dados são terceirizados, você deve ter certeza de que eles estão protegidos contra acesso inadequado. Por exemplo, instalações com zonas de segurança em camadas permitiriam apenas que pessoas autorizadas acessassem certas áreas da rede e barreiras físicas, como cercas e bloqueios. Você também vai querer identificar os sistemas de monitoramento incluídos — como CCTV ou outros sistemas que detectam emergências como incêndios ou inundações. O histórico de segurança e monitoramento fornecerá uma visão de como a instalação do MTDC protegerá seus dados e oferecerá suporte à segurança do cliente. Conhecendo a importância desses fatores, é comum que os MTDCs considerem a segurança imprescindível aos negócios.
Você também deve considerar serviços adicionais ao escolher uma instalação MTDC. Além dos serviços típicos de hardware e software, muitos provedores de MTDC oferecem uma ampla gama de serviços de consultoria para garantir que a organização esteja em conformidade com os regulamentos obrigatórios e/ou outros requisitos da indústria. Mesmo quando o cliente é instruído e está ciente desses requisitos, o provedor de MTDC pode ter equipes dedicadas de conformidade regulamentar regional, nacional e internacional, cujo único objetivo é manterem-se atualizadas com os desenvolvimentos mais recentes. Um exemplo deste serviço especialmente benéfico para os clientes é a gestão de dados pessoais.
Para grandes e pequenos operadores de negócios, aproveitar as vantagens dos recursos de dados massivos não é uma tarefa fácil. A migração das necessidades de computação para um MTDC elimina a dor de cabeça ao se gerenciar dados e reduz as despesas operacionais. Um MTDC pronto para o futuro deve oferecer escalabilidade, flexibilidade, modularidade e SLAs rigorosos, para garantir o máximo de tempo de atividade, tranquilidade do cliente e implementações rápidas para aplicações de alta densidade quando forem necessárias — rapidamente.