数据中心基础架构解决方案:布线部署|Corning
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
数据中心线缆部署

数据中心线缆部署

数据中心线缆部署

我们提供最前沿的系统方案来解决客户数据中心在目前和未来所面临的连接需求的挑战。

数据中心布线部署

在全球范围内管理数据中心部署的技巧

在全球范围内管理部署

无论全球公司还是本地企业,多家数据中心部署的最佳实践一定适合您的企业。

康宁很荣幸能够与成千上万客户的数据中心合作,为其提供从设计设备和安装支持再到全项目管理的全部支持服务。我们从中学到了很多有关多位置部署的最佳做法。

无论网络遍布多个国家的全球公司,还是同一时区内拥有多个站点的本地企业,这些最佳实践中的众多内容一定适合您的企业。

基础设施的标准化。

各站点可以按照各自的独特需求或物理位置来设计数据中心布线基础设施。但是这会妨碍企业内部的可扩展性。例如,员工从一地到达另一地之后,由于两地之间的设计差异,无法立刻熟悉新数据中心的自然地形。各地在设计各自的基础设施平台时,企业很难通过可预计、及时和可管理的方式在全企业内移动、添加和变更 (MAC) 网络。

当然,我们的很多客户认为一定程度的区域灵活性也是必需的。鉴于多家企业无法构建完全相同的楼宇,站点之间不可避免地存在物理差异。一地可能采用小型硬件来解决物理空间限制,另一地可能采用增加每平方英尺的密度来解决空间问题。对于我们的一部分客户而言,可能在全球某些国家内因为劳动力原因只能选择工厂端接解决方案;然而在另一国家内现场端接可能是更为明智的选择。

因此,既满足各区域的具体要求,又可以全局协作的解决方案则是最佳选择。我们的 Pretium EDGE 解决方案数据中心平台既可满足各地需求,又具有互操作性,兼具两种优势。我们的平台也允许在全企业范围内轻松储备多个组件。您的采购团队将因此提高采购效率。

确保“全球”概念的确名副其实。

评估您的基础设施时,仔细查看产品生产自何处。的确,今天的产品可能从任何地方发货,并不一定廉价或快速。您区域中的生产商,或者至少将技术储存在本地分销商处的生产商,能够以及时和廉价的方式将产品送至您的手中。

在相关说明中,查看同一商品是否生产于两个不同的地方。如果多次发货,您收到的产品可能并不相同。有时,各地产品的规格、材料,甚至尺寸都会有所不同。真正的全球解决方案可以确保您选择要在整个企业内部署的技术在各站点都完全相同。

尽管此问题可能是真正的全球企业着重考虑的因素,但本地运营的企业也可以从中受益。令人遗憾的是,我们的一些客户认为各生产商的基本组件,如线缆或连接器,是可互配的产品。因此导致了性能差异。此外,这种认识还导致了各地点的安装和维护方法彼此不同,同时也造成了企业未来的扩展效率低下。

创建全局或全企业范围的执行团队

我们的很多客户在初始安装和/或部署大型 MAC 时通过所创 建的“老虎团队” (专家团队)来部署其数据中心。此团队到各地出差,一次在一个地区停留数周或数月,按照全局要求部署该地区,并对本地团队进行培训,之后继续前往下一地区。尽管与本地团队相比,这些团队需要花费差旅费用,但是采用此种方式的客户报告这项支出与所获得的部署速度相比微不足道。此类强化部署团队到达各地后都能够快速学习。此类客户也报告此方式的另一优势在于可以实现全企业内各地区部署的一致性,专家安装可以降低未来停机或出现性能问题的风险。

像 Corning 这样的一些技术生产商可以为没有能力在全企业范围内创建各自老虎 团 队的客户提供项目管理或现场安装服务。

数据中心资源

数据中心部署工具

探索通信网络资源