Enabling the LCD Glass Industry | LCD Glass Innovation | Corning

玻璃科学

赋能显示行业

康宁始终致力引领观看体验的提升

如今的显示设备比以往更薄、更具有沉浸感,康宁的显示玻璃创新产品为世界各地的人们带去了更加丰富的娱乐体验。作为LCD、OLED及先进显示设备的全球领先的玻璃基板供应商之一,康宁在显示行业一直发挥着重要的作用。自20世纪80年代以来,康宁不断推动着显示技术的发展。

当然康宁在显示行业的创新历史远比这更加久远。1939年世界博览会,一种被称为“电视”的前沿技术首次亮相。你知道这款新产品中包含了什么吗?答案是康宁生产的圆形阴极射线管。时至20世纪50年代,几乎每个美国家庭的客厅都摆放着一台黑白电视,而康宁则为这些电视机提供了显示玻璃。

时间快进到今天,在原有黑白电视的基础上,加上丰富逼真的色彩,再将显示屏的厚度压缩至不到一英寸,液晶电视就此诞生了。在LCD显示屏中,常亮的背光灯通过夹在两块玻璃中间的液晶层投射光线。当液晶被电流激发时,它会让单个像素的光源如快门一样通过,从而呈现出逼真的画面效果。

在这些显示设备的运行过程中,康宁的显示玻璃创新产品发挥着不可或缺的作用。

1964年,康宁发明了熔融下拉制程工艺,生产出特种玻璃。当熔融玻璃液体均匀溢出V型槽边缘时,会形成两片纤薄的片状流,并在槽底部融合成一片薄玻璃。熔融下拉制程工艺率先被应用于汽车挡风玻璃。到20世纪80年代,熔融下拉制程工艺通过生产具有出色尺寸稳定性及平整表面的纤薄、平整的玻璃基板,革新了液晶显示玻璃的制造方式。这种工艺生产的玻璃基板厚薄均匀,可以耐受像LCD电路应用这类的热密集型制造工艺。熔融下拉制程工艺不仅帮助康宁成为了显示行业的标杆之一,还支持其他高分辨率触控显示设备的生产,例如平板电脑和智能手机。

康宁显示玻璃基板所具有的特殊属性,对面板制造商来说至关重要。

  • 超薄的玻璃基板让显示设备更加轻薄。
  • 熔融成型的玻璃基板具有出色的尺寸稳定性,能够耐受蚀刻复杂电路时所需的超高加工温度,可以为观众呈现画面切换快速且明亮、逼真、高清的图像。
  • 对于智能手机和大尺寸电视来说,玻璃的光学清晰度至关重要,可以呈现出超高清的图像。
  • 作为全球首家量产TFT级10.5代玻璃基板的制造商,康宁生产的玻璃基板可切割出8块65英寸或6块75英寸的面板。该玻璃基板的面积如同两张双人床垫那么大,也可以比名片更薄,且平整度偏差在22微米内(细于一般的人类发丝)。面板制造商使用这种优质的显示玻璃基板生产智能手机、电视、平板电脑、笔记本电脑以及其他设备。

今天,康宁仍持续影响着显示行业,通过提供一系列产品,不断满足消费者对更高分辨率、生动、沉浸式显示屏幕的需求。

Corning® EAGLE XG® Slim Glass

你是否还记得那些老式、笨重的电视机吗?它们十分沉重且必须摆放到位,以避免占用太多空间。如今的显示设备则比以往更加轻薄,这部分归功于Corning® EAGLE XG® Slim Glass玻璃基板,它可以比名片或者铝箔片更薄。面板制造商可以利用这些玻璃基板生产出更轻薄、更环保的显示面板。这于你而言有何意义呢?无论是在客厅、办公室还是其他地方,纤薄的显示器总会让人更加赏心悦目。

Corning® Astra™ Glass

Corning® Astra™ Glass可以呈现出具有高刷新率的高亮、高分辨率的图像。换句话说,观众可以获得高度逼真的沉浸式观影体验。在不断发展的高性能显示领域中,Astra™ Glass填补了一块重要的空白:它可以提供精准设计、兼顾平衡的技术属性,并可以满足一系列高性能面板和精密玻璃需求,其中涵盖了非晶硅领域到IGZO氧化物以及低温多晶硅(LTPS)。

Corning Lotus™ NXT Glass

伴随着屏幕分辨率的提高,高性能显示玻璃基板Corning Lotus™ NXT Glass也开始应用于显示设备中。Lotus NXT Glass是一款具有卓越性能的显示玻璃,具有优异的低总间距偏差,可以生产出更高分辨率、更明亮、更节能的显示器。

多年来,液晶显示技术一直在不断发展,这在较大程度上得益于康宁显示玻璃的创新技术,而Lotus NXT玻璃则能为新兴技术提供极高的分辨率。无论是在客厅的大屏幕上观看新闻,还是在工作时使用电脑显示器,亦或是查看手机,有一点可以确定,康宁将持续不断提升您的视觉体验。