Corning History of Innovation | Glass Discovery | Corning
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
Abstract

康宁创新史

康宁创新史

1879

康宁久远的创新史起始于为汤姆斯·爱迪生发明的新型白炽灯开发灯泡型玻璃罩壳。这次设计如此成功,使玻璃罩在1908年已占到了康宁业务的一半之多。

在那时,灯泡由手工制作,一次只能做成一件。一名熟练技工一天也只能生产出几百只灯泡。后来,康宁创新了生产工艺,实现批量生产,也让爱迪生的电灯进入千家万户。

1908

Eugene Sullivan博士加入康宁后,在美国建立了最早的产业研究部门之一。在他的领导下,康宁成为玻璃研究的代名词。

1912

在世纪之交,美国铁路面对一个危险问题。对铁路运行安全至关重要的信号灯玻璃圆罩有时会因温度的极端变化所致的热膨胀而破损。康宁通过开发一种耐热且低膨胀,能够承受冷热冲击的玻璃解决了这个问题。该产品持久的耐用性大大降低了铁路的替换率,最终需求量开始减少。几年后,康宁科学家们开始研究这种材料的新应用。

1913

1913年,康宁物理学家Jesse Littleton博士让妻子在一块1908年开发的耐热玻璃上烤面包,该玻璃完美地经受住了整个烤制过程。

1915年,康宁开发了PYREX®品牌下的改良 玻璃配方,PYREX®成为了高度耐用厨具和实验室玻璃产品的代表,一直沿用至今。

1926

William J. Woods原是康宁的一位玻璃吹制工,他和其工程师同事David E. Gray发明了高速带式玻璃成形机,在24小时可生产400,000件球坯,约为之前设备产能的5倍。

此后在1933年,带式玻璃成形机开始用作生产无线电灯泡。该生产创新大大降低了收音机价格,使之更加畅销。

在此期间,康宁还开始生产阴极射线管(CRT)的大型玻璃灯泡,用于诸如示波器这类的新型测试设备,电量波动在CRT荧光屏上以可见波形显示。另外,CRT还可用于实验性的电视机。

1934

康宁科学家有机化学家J Franklin Hyde博士开发了有机硅,这是一种介于玻璃和塑料之间的工程材料。Hyde博士的早期有机硅研究后来应用于康宁合资公司-道康宁的产品研发。

Hyde博士的汽化液体实验为生产一种近乎纯硅化合物的工艺奠定基础。该工艺名为气相沉积,高纯度熔融石英材料之后被康宁用于生产众多产品,包括航天器窗玻璃、光学透镜、光纤和望远镜反射镜。Hyde后来于2000年被选入美国发明家名人堂。

1935

1935年,康宁物理学家George McCauley博士为帕罗马山海尔望远镜设计并指导康宁生产了200英寸镜坯,成为了当时世界上最大的一块玻璃。

这块玻璃由PYREX®材料制成,是康宁在McCauley的指导下铸造的几个大型镜坯之一。

1939

康宁9英寸圆形阴极射线管在1939年纽约世界博览会上RCA未来电视机展区上展出。

第二次世界大战的爆发促使对康宁阴极射线管的需求量大幅增加,当时阴极射线管是美国军方雷达设备的关键部件。1943年,康宁研究出灯泡电密封工艺,可生产300多万只大型阴极射线管。

1948年,康宁通过生产电视机玻璃开始进军电视机市场。

1944

康宁化学家Charles F. DeVoe博士研发了连续熔融制程,采用电熔融和改进了的搅拌技术,每小时可生产高达100磅的光学玻璃。这种工艺后来促成了沿用至今的生产光学和眼科镜片玻璃的生产方法。

1947

就像75年前在灯泡生产中那样,康宁也通过发明批量生产电视显像管工艺在电视行业中实现了变革。两年后,随着更轻更廉价的无铅玻璃合成物和电视漏斗旋转铸模(离心)新型生产方法的开发,使得新兴的电视机一下子成为大众可负担的消费品。

1952

S. Donald Stookey博士在加热康宁在1947年研发的一片感光玻璃时有了意外发现。当烤炉发生故障过热时,Stookey发现玻璃仍然保持完美外形,因结晶化而产生乳白色,跌落在地上也不会碎。这一发现催生了一种新型的玻璃陶瓷材料,并给康宁带来了新的商机——CorningWare®——新材料-玻璃陶瓷家族。Stookey因材料创新于1986年被授予美国国家技术奖章,并于2010年入选美国发明家名人堂。

1961

使用康宁制造的耐热窗的"水星"号飞船成功实现美国历史上的首次载人飞行。康宁将继续为美国的每艘载人飞船制造窗玻璃——从"双子星座"号飞船和"阿波罗"号飞船到航天飞机,康宁玻璃将会继续致力于航天工业的广泛应用。

NASA通过美国国家航空航天局图库(Great Images in NASA)提供的"双子星座"号飞船太空舱图片

1964

康宁科学家Stuart Dockerty 和 Clint Shay研发了生产平板玻璃的溢流熔融制程.在该方法中,熔融的玻璃沿着锥形槽两边流下然后在底部融合或熔融,形成单片完美无瑕的玻璃。这种“溢流玻璃”后来成为康宁液晶显示器玻璃基板的先驱。

1970

Robert Maurer、Donald Keck和Peter Schultz博士研发出第一个能够长距离保持激光信号强度的光纤。这一创新为通信光纤的商品化铺平道路。Maurer、 Keck和Schultz博士也因此创新于1993年入选美国发明家名人堂,并于2000年获得美国国家技术奖。

1972

汽车制造商希望找到一种技术,可以帮助他们满足新的排放控制政策。Rodney Bagley、Irwin Lachman和Ronald Lewis博士发明了汽车排放控制用蜂窝状陶瓷载体,该载体现已成为全球车用催化转化器的标准。Bagley、 Lachman和Lewis于2002年入选美国发明家名人堂,并于2003年获得美国国家技术奖。

1982

20世纪80年代,有源矩阵液晶显示屏(LCD)研究实验室发现,普通玻璃的精度、稳定度或耐用度无法达到制作液晶屏的要求。康宁“熔融”工艺恰好满足要求,进而帮助液晶屏行业制造大尺寸高品质的平板显示器,满足各种新应用。

1990

康宁为哈勃望远镜的镜面供应玻璃部件(哈勃望远镜于20世纪70年代设计并于1990年投入使用),同时,康宁还为位于夏威夷莫纳克亚山“双子座”计划的新型望远镜的镜面提供了玻璃部件。镜面采用非球面设计,能够通过望远镜片在最大视野内形成聚焦图像。

1997年,康宁为昂星团望远镜提供了上述类似玻璃部件,总重27吨接触透镜,直径超过了26英尺,而厚度仅数英寸。这是曾经生产过的几块最大的玻璃之一。这种薄型玻璃可在镜面背面安装261台调节器,通过细微碰触不断改变镜面形状,确保对星光进行精确聚焦。

1994

康宁的创新发明改变了生活,提升了生活质量,并孕育出新的产业,如:照明、电视和光通信,康宁因此获得美国国家技术奖。

2004

George Beall博士获得了个人第100项专利,成为专利破百的首位康宁科学家。Beall博士在康宁任职40多年,因发现玻璃陶瓷材料而备受赞誉。该材料用于Macor®可加工玻璃陶瓷制品(该制品广泛应用于电子及航空航天行业)、Pyroceram®商用餐具和Visions®厨具等产品。

2006

传统的药物研发技术严重依赖于荧光或放射性标记,而这些标记物可能产生假阳性或假阴性。康宁推出了革命性Epic®免标记技术,开启了更加高效药物研发的大门,药品研究人员能够更精准地识别药剂配方,提升治疗特定疾病的效果。

2007

在楼体内布设光纤时,需要对线缆进行多次弯折,从而影响光纤的性能。凭借康宁数十载光纤研究经验,康宁科学家Pushkar Tandon、 Dana Bookbinder和 Ming-Jun Li博士共同开发出了ClearCurve®光纤,该材料引发光纤产业颠覆性的变革。ClearCurve®光纤能够弯折90度,并将信号损失降至最低,不仅极大地提升了光纤产品的性能,更为数据中心及企业网络带来最高水准的光学性能。

2007

手机制造商希望康宁开发出一种比钠钙玻璃和塑料等传统材料更耐损的盖板玻璃。为此,康宁开发出了薄而轻,足够坚韧,且能够耐受日常使用中的刮擦、碰撞和跌落的大猩猩®玻璃。这种玻璃广泛应用于智能手机、面板、平板电脑、个人电脑、电视等产品。

2008

康宁推出第10世代玻璃。与第8世代玻璃相比,第10世代玻璃的表面积增大约70%,这是液晶显示(LCD)历史上最大幅度的提升。

单片2,880 × 3,130 mm(约9 ×10英尺)尺寸的10世代玻璃能够制造28张32英寸面板或15张42英寸面板。在降低成本的基础上提升了生产效率,降低液晶电视产品的购置门槛。

2010

干细胞生长于生物表面,而这种表面价格高昂且不稳定,并非细胞疗法应用的最佳选择。康宁推出Synthemax®表面,解决了这一问题。这是一种合成表面,不含动物成分,支持干细胞的生长和分化,为科学家提供更多的生物相关信息,可用于退行性疾病的潜在疗法研究。