荷兰DELFT报道 - 康宁, Zaiput Flow Technologies 和 Magritek 在2016年11月由 Teknoscience 组织的第8届连续流动反应器技术工业应用研讨会上展示了由康宁G1碳化硅(SiC)反应器、 Zaiput 液-液相分离器和 Magritek 小型1H-NMR核磁共振仪(作为过程分析技术PAT)集成的系统。该系统为连续流动化工过程提供了高度强化的集成,示范了这些技术的相容性和集成灵活性。
研讨会的宗旨是促进连续流动化学技术工业化应用,帮助设备供应商向化工和医药工业提供最新的创新成果。在较短的时间内,3家公司结合各自技术的专长和可相互集成的优势打造了这款实验演示装置。“我们意在向大家展示连续流动化学系统集成的可能性,大家都觉得这样的研讨会应该是合适的地方,”Alessandra Vizza说, 康宁反应器技术区域商务经理-负责欧洲,中东,非洲,南美和北美。“因为每个体系能够直接连接,所以系统集成变得相当容易”。
用于演示的化学反应是个多相体系包括相转移催化剂,康宁G1碳化硅SiC反应器使之实现了高度的混合和反应的相容。Zaiput提供的液-液相分离器就装在G1反应器出口,实现有机相和水相的连续分离。一台Magritek 提供的Spinsolve® 核磁共振仪用于快速分析所选的液层。在10秒钟内,样品的1H-NMR核磁共振谱图就可以产生,从而能够对反应进程进行准确跟踪。
“今天, 目标不仅是实现连续化流动反应,而且是能够进行下游的连续分离和连续在线分析”,姜毅博士,康宁反应器技术全球业务总监说到。“与Zaiput和Magritek的合作,使得康宁不仅能够专注于自己专有的流动反应器技术, 并且能够拥有更加全球化的能力和创造力。”
3天的研讨会中,有60多位参会者观摩了集成系统的演示。这也是第一次将这3种技术结合在一起。
“能够示范小型核磁共振仪如何帮助连续工艺系统,实现快速在线分析,助力工艺控制,真是太好了”! Jürgen Kolz博士, Magritek 应用和支持经理说到。
根据客户体系的要求,康宁将会继续与Zaiput和 Magritek进行合作,打造更高效-集成的连续流动反应,连续分离以及连续在线分析的全工艺过程系统。
“研讨会参会者亲眼看到一个全面集成的系统包括了反应,下游分离和在线分析,而且整个系统非常紧凑,占地很小,大家都很激动!”,Andrea Adamo博士, Zaiput的创始人和总裁说到。“核心组件和技术的模块化是实现系统快速高效集成的关键,这是该工业发展的方向所在”。