OLED Display Panel Technology | Consumer Electronics | Corning
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
LCD对OLED:一次玻璃时代的讨论

科技观察人员和投资者热衷于讨论最新、最棒的小配件,它们的底价会有最大程度的反弹。他们喜欢讨论构成这些设备的材料的复杂性和细节,以及相关的趋势和发展。对于拥有165年材料创新历史的康宁人而言,我们很高兴看到最近关于OLED和LCD显示面板技术的讨论进行得十分热烈,这是一场真正的玻璃时代的讨论。

Corning.com员工与康宁高性能显示团队业务总监Mike Kunigonis坐在一起,了解OLED和LCD显示技术之间的主要区别。

Corning.com:Mike,谢谢你今天抽出时间来参加讨论。让我们先从一个重要问题开始:OLED技术在显示面板中是如何应用的,它与LCD技术的主要区别是什么?

MK: OLED代表有机发光二极管,或有机LED。它在消费电子设备中作为LCD的替代品,从可穿戴设备到电视,尺寸大小不一。与LCD一样,OLED是一种使设备屏幕能够显示图像的面板。OLED显示器上的图像是通过打开和关闭数百万个微小的LED生成的,每一个LED构成显示器的一个象素。而在LCD中,一个总是打开的背光投射灯的灯光穿过液晶,夹在两块玻璃之间。当液晶被电流激发时,它会让单个像素的光像快门一样通过。LCD和OLED显示面板都擅长利用各自独特的方式为消费者提供生动的显像

Corning.com: 我们听到行业分析师对OLED设备提供的好处有不同的意见。那么,与LCD显示器相比,为什么消费者会更喜欢OLED显示器呢?

MK: 在较小的移动设备上采用OLED显示器是OLED行业发展背后的推动因素,所以我要重点谈一下这个问题。手持OLED显示器对于消费者是有吸引力的,因为这项技术能够支持工业设计和一些显示属性。例如,OLED显示器可以是弧形,或者较薄,或者有较窄的边框,或者根本就没有边框,或者能够收缩和弯曲。此外,在虚拟现实应用方面,OLED显示器将会是一个很好的解决方案,因为它可以提供高分辨率和卓越的响应时间及延迟时间。

Corning.com: 这是否意味着在消费电子市场上,LCD正在被OLED所取代?

MK: 不。OLED和LCD显示器都可以提供巨大的好处,这取决于需要的属性是什么。我们预计二者在今后许多年内将共同存在。实际上,消费电子产品的一大趋势是高分辨率。如今,LCD在制造低成本、高分辨率的设备方面有优势。

Corning.com:   之前您提出OLED工业设计的一些优点,比如弧形显示器,甚至能够收缩或弯曲的设备。在具有这些独特设计的设备中,玻璃的作用是什么?

MK:   在制造使用柔性OLED显示面板的设备中,玻璃发挥着非常重要的作用。虽然柔性OLED显示器使用塑料基板,而不是玻璃,但它们需要用一种高性能显示器质量的载体玻璃在苛刻的高分辨率制造工艺中使塑料基板保持稳定。这就是为什么康宁对柔性OLED市场感兴趣。 

Corning.com: 既然我们了解LCD和OLED技术,那么康宁对于实现这些显示面板的作用是什么?

MK:  OLED和LCD都需要利用高性能显示器玻璃作为面板,以提供消费者今天习以为常的性能属性。我提到的三个宏观趋势——高分辨率、工业设计和虚拟现实,都需要用专门的玻璃才能实现。康宁提供一种专业的玻璃解决方案来满足这些宏观趋势的需要,那就是Corning Lotus™ NXT玻璃。Lotus NXT玻璃具有平衡的玻璃属性,在高性能LCD和OLED设备中发挥着关键作用。康宁继续为这一领域提供先进的材料,随着显示技术的进步,我们的性能也在扩展,以满足不断变化的需求。

Corning.com: 非常感谢你,Mike。