康宁公司(纽约证交所代码:GLW)导光板解决方案Iris™玻璃获得国际信息显示学会(SID)颁发的2016年度最佳显示元件奖。
2016年度显示行业奖(DIA)用于表彰最有望塑造全球显示行业未来的创新显示产品、元件和应用。
Iris™玻璃拥有超纯玻璃成分,可帮助实现机身厚度小于5mm的大尺寸LCD电视。结合康宁的专利熔融制程固有的优势,Iris™玻璃配方的光学性能可达到现有最佳材料的水准,呈现高透射和低色偏。
一直以来业界都在使用塑料作为侧光式LCD电视的导光板材料。Iris™玻璃优于塑料。在高温和潮湿环境下,塑料会变形和膨胀,从而影响性能。
“塑料的不稳定性要求制造商设计出较厚的机身和设备,以弥补塑料产生的移动,”Iris™玻璃商务总监Andrew Beck表示。 “用玻璃取代塑料则解决了这个问题,但标准的玻璃成分一直无法满足光学要求,直到有了Iris玻璃。”
将康宁在玻璃科学方面的核心竞争力——专利的熔融下拉制程,与市场领导地位相结合,康宁完全有能力抓住显示行业的这一增长机遇。
“我们致力于帮助客户在市场中脱颖而出,带来沉浸感更强的显示器,这是推动我们开发Iris™玻璃的动力。我们很高兴可以继续从事这项工作,并为始终处于为市场提供的下一代超薄显示器的最前沿而倍感欣慰。”Beck表示。
“我们很高兴将年度最佳显示元件奖授予康宁的玻璃导光板,”SID显示行业奖委员会主席Wei Chen称。“显示行业奖是SID的最高荣誉,用于表彰在前一年度引进市场的最佳显示产品或应用。我们代表SID,对康宁不断致力于创新和帮助塑造显示性能和解决方案的未来表示赞扬。”
5月24日至26日在美国旧金山Moscone会议中心召开的SID显示周上,康宁将在其929号展台展示2台配备了Iris™玻璃的超薄侧光式LCD模组。
除康宁Iris™玻璃以外,康宁展台上还将展示:
- 康宁Lotus™ NXT玻璃,一种专为高温制程而设计的、用于制造尖端高分辨率显示器的玻璃;
- 车用康宁®大猩猩®玻璃,为汽车内部显示应用提供新的设计可能性;
- Vibrant Corning® Gorilla® Glass,一种基于坚韧耐用的大猩猩玻璃的多色、高精度打印技术
预测性与警示性声明
此新闻稿包含“前瞻性陈述”(符合《1995年私人证券诉讼改革法案》的定义),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。
数字媒体披露
根据美国证券交易委员会(SEC)提供的关于利用公司网站和社交媒体渠道披露资料信息的指导说明,康宁公司(简称“康宁”)希望告知投资者、媒体和其他有关各方,公司计划通过其网站(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)发布与公司有关的重要信息,包括可能被视为与投资者有重大关系的信息。康宁的社交媒体和网站将不时更新公司使用的网站和社交媒体渠道的名单将。除了在公司的SEC文件、新闻稿、电话会议和网络广播中发布的信息以外,康宁鼓励投资者、媒体和其他有关各方审阅康宁可能通过其网站和如上所述的社交媒体渠道发布的信息。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是全球材料科学的领导创新者。过去160多年来,康宁不断致力于在特殊玻璃、陶瓷和光学物理领域的持续创新,其开发的产品和技术不仅开创了新的行业,也改变了人们的生活。康宁通过对研发持续不断的投资、对材料和制程创新的独特结合,和客户紧密合作以解决困难的技术挑战,从而获得了成功。康宁的业务范围和所服务的市场不断发展。今天,康宁的产品涉及消费电子、通信、移动排放控制和生命科学等多样性的工业领域。它们包括用于智能手机和平板电脑的耐损保护玻璃;用于先进显示器的玻璃基板;用于高速通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解決方案;受信赖的促进药物开发及生产的实验室产品;以及用于汽车、卡车和越野车辆的排放控制产品。
关于DIA:
显示行业奖(DIA)是显示行业最具声望的奖项。自1995年以来,SID国际奖项委员会(包括一个著名的显示名人专家组)每年都表彰最有望塑造显示行业未来的创新显示产品、元件和应用。今年的DIA将在SID国际研讨会与展览会(也称为2016显示周)上颁发,会议集中了电子信息显示领域全球重要的科学家、工程师、制造商和用户。2016年显示周将于5月份在美国加州旧金山市召开。如需获得有关2016年DIA或显示周的更多信息,请访问www.displayweek.org,或者在LinkedIn、Facebook和Twitter @DisplayWeek(#DisplayWeek16)上关注我们。
关于SID:
信息显示学会(SID)是专注于显示行业的唯一的专业组织。实际上,通过专门关注电子显示技术的进步,SID为行业合作、交流和相关技术培训提供了一个独特的平台,同时展示行业最佳的新产品。该组织在全世界拥有6000多名会员,均为与显示器研究、设计、制造、应用、营销和销售有关的技术和业务领域内的专业人士。为促进行业和技术发展,同时让消费者认识到显示器的重要性,SID每年举办10多次会议,其中就包括显示周,它将业界和学术界的专业人士集中到一起,展示可塑造行业未来的各种技术。SID全球总部位于:1475 S. Bascom Ave. , Ste. 114, Campbell, California, 95008。欲了解更多信息,请访问www.sid.org。