康宁Lotus™ NXT玻璃被选择用于三星显示器公司的LTPS-OLED产品线
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
康宁Lotus™ NXT玻璃被选择用于
三星显示器公司的LTPS-OLED产品线

康宁Lotus™ NXT玻璃被选择用于三星显示器公司产品线

新闻稿
Display Glass
康宁Lotus™ NXT玻璃被选择用于三星显示器公司的LTPS-OLED产品线
康宁Lotus™ NXT玻璃被选择用于三星显示器公司的LTPS-OLED产品线
纽约州康宁 | 康宁公司 | 2015年10月26日
最新一代显示面板用于三星Galaxy Note5

康宁公司(纽约证交所代码:GLW)宣布,三星显示器公司已选择将康宁Lotus™ NXT玻璃用于其采用低温多晶硅(LTPS)有机发光二极管(OLED)面板产品线中。

作为显示面板技术及产品领域的全球领导者,三星显示器公司选择Lotus NXT玻璃作为背板基板,是因为这种玻璃能使显示屏具有更高分辨率并且更节能。三星显示器公司所生产的LTPS-OLED面板随后将由其客户应用于他们的高分辨率智能手机和平板电脑中。

三星显示器公司现使用的Lotus NXT玻璃被用于三星电子有限公司在8月13日推出的最新产品Galaxy Note5中。该产品配备有5.7英寸的四倍高清AMOLED显示屏,具有丰富的多媒体和多任务性能。尺寸稳定的Lotus NXT玻璃每英寸可支持更高的像素,使Galaxy Note5能够显示清晰、真实、生动的图像。

康宁于6月1日发布了其第三代用于高性能显示屏的玻璃产品——Lotus NXT玻璃。该产品具有出色的总间距偏差(TPV),这是面板性能中一个不可或缺的元素,以实现极高的分辨率和生动明亮的显示屏。

“我们很高兴能够继续与三星显示器公司悠久的合作传统,”康宁玻璃科技高性能显示业务总监Michael Kunigonis说。 “通过Lotus NXT玻璃在Galaxy Note5中的应用,康宁协助三星制造令人惊叹的高清晰显示屏,以满足今天的消费者对性能的期待。”

除Lotus NXT玻璃以外,Galaxy Note5还配有康宁®第四代大猩猩®玻璃,这种行业领先的盖板玻璃现已应用于超过40亿台设备中。当落在粗糙表面上时,第四代大猩猩玻璃具有更强的耐损性能,使之成为消费电子设备的理想选择。

前瞻性与警示性声明
此新闻稿内涵前瞻性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势;金融与信用市场的状况;货币汇率波动;税率;产品需求和业界产能;竞争;客户集中基地依赖度;生产效率;成本降低;关键部件与原材料料的可取得性;新产品商业化;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖活动、武装冲突、政局或金融环境不稳、不利天气条件或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;参股公司活动;收购及撤资活动;过剩或陈旧库存水平;技术变动率;专利权的执行能力;产品与部件性能问题;关键人才的保留;股价波动;以及法律或监管环境的不利发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)。前瞻性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新信息或事件发生,康宁不承担修正该陈述的任何义务。

关于康宁公司
康宁(www.corning.com)是材料科学领域世界领先的创新者之一。160多年以来,康宁将其无与伦比的专业知识应用在特种玻璃、陶瓷和光学物理领域,开发出创造了新的行业和改变了人类生活的产品。康宁的成功源于在研发方面的持续投资,材料与工艺创新的独特结合,以及与客户密切合作解决棘手的技术方面的挑战。康宁的业务和市场都在不断扩展。如今,康宁的产品涵盖不同行业,如消费电子、通讯、交通和生命科学。这些产品包括用于智能手机和平板电脑的耐损伤的保护玻璃;用于高级显示器的精密玻璃;用于高速通信网络的光纤、无线技术和连接解决方案;促进药物开发和生产的值得信赖的产品;以及用于汽车、卡车和越野车的排放控制产品。

关于康宁中国
康宁积极参与中国的发展已有30多年,以其专业人才及本土知识开发并应用突破性的技术从而改善了人们的生活。今天,康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合,在大中华区的总投资额已达30亿美金,员工总人数超过5,000人。请访问www.corning.com.cn和@康宁中国官方微博 ,了解更多关于康宁中国的信息。