康宁公司(纽约证交所代码: GLW)和Ni科技有限公司成功示范了由康宁Advanced-Flow®微通道反应器,和Ni科技的(NiTech®)连续流结晶仪,以及Alconbury Weston 有限公司 (‘AWL’) 连续过滤设备组成的连续合成—分离的集成生产工艺。该集成系统为制药、精细化工和特种化工提供了连续合成和下游分离的整体方案。
美国康宁反应器技术全球业务总监姜毅博士指出:“我们和Ni科技的示范合作回答了一个我们经常遇到的问题:我们能否实现整个连续化生产过程包括连续结晶和连续过滤的集成”。“我们和Ni科技的成功合作不仅成功地回答了这个问题,同时证明整个集成非常顺利,而且整个系统收率高”。
纵观这次和Ni科技的合作,康宁反应器在阿司匹林的连续合成中显示了它独特的性能优势。康宁反应器不但非常容易与连续结晶和连续过滤的装置配套,而且康宁反应器在没有进一步工艺优化的条件下,已经取得了100%转化率以及60克/小时高纯度的阿司匹林初品。短短几天时间,康宁® Advanced-Flow® G1反应器和Ni科技® DN15-Lite连续结晶仪以及AWL公司的连续过滤装置三步整合,在位于法国的康宁欧洲技术中心AFR实验室取得了非常好的结果。该连续流合成生产系统的小试结果很容易放大到千吨级工业化生产装置规模,而无放大效应。
Ni科技主席Paul Hodges表示“医药企业的一些重大变革正在进行中,Ni科技和康宁的合作给医药企业的绿色化生产提供了可能,使医药生产更快捷,更安全,成本更低。”
康宁反应器能够帮助精细化工、特种化学品以及制药生产企业降低成本。康宁® Advanced-Flow™ 高通量微通道反应器,与传统搅拌釜反应器相比,对多相体系混合能力能够提高100倍,热传导性能能够提高1000倍,并能够实现实验室到规模化生产之间的无缝对接。康宁的专利的反应器技术具有集成化、兼容性强以及无缝升级等特点。康宁正在全球范围内与有关客户进行广泛合作,并持续开发多种连续流生产系统工艺流程包括连续反应和下游连续分离过程。不断提升的经济压力、环境影响和监管要求正在使得连续流生产技术受到广泛关注。
Ni科技提供多种型号的从实验室到工业化生产用振荡折流板式的连续结晶仪,目前可提供实验室用的DN15系列,内部液体体积从1.25 升 (DN15-Lite) 到 3.5 升 (DN15-Plus)。与AWL公司连续化过滤相结合,Ni科技可以提供高收率的精细化工连续流结晶技术。
预测性与警示性声明
此新闻稿内含预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组件被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。
关于康宁中国
康宁积极参与中国的发展已有30多年,以其专业人才及本土知识开发并应用突破性的技术从而改善了人们的生活。今天,康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合,在大中华区的总投资额已达30亿美金,员工总人数超过5,000人。请访问www.corning.com.cn和@康宁中国官方微博 ,了解更多关于康宁中国的信息。
关于Ni科技有限公司
Ni科技有限公司(www.nitechsolutions.co.uk)是一家连续振荡折流板式反应器和结晶技术的创新发展型公司,旨在服务化工、医药及生物技术等领域。Ni科技反应器和结晶仪代替传统的搅拌釜(STR),使得生产连续化,过程更安全快捷。同时可以节省成本,过程更可控,生产更加绿色化。和传统搅拌釜相比,在跟小的生产空间中可以生产出更多,质量稳定,成本更低的产品。Ni科技是一家独立的公司,总部在爱丁堡(苏格兰)。
Alconbury Weston Limited(www.a-w-l.co.uk)是一家专一开发连续流工艺方案以及提供工艺放大的独立的仪器制造商,总部在英国Stoke-on-Trent。