Há mais de quarenta anos, os cientistas da Corning, Drs. Robert Maurer, Donald Keck e Peter Schultz, foram reunidos para desenvolver um vidro óptico altamente puro que pudesse transmitir efetivamente sinais de luz por longas distâncias – um feito que nunca havia sido alcançado. Mal sabiam que revolucionariam o setor global de telecomunicação.
Em meados da década de 1960, ficou claro para os pesquisadores da Corning e o setor de telecomunicação em geral que a infraestrutura existente de fios de cobre usada para transferir dados e voz não teria largura de banda suficiente para o tráfego projetado para o futuro. A corrida para encontrar uma solução começava.
Durante aquele período, os membros do British Post Office vieram até nós em busca de assistência para a criação de uma fibra óptica de vidro puro. O design deles exigia uma fibra monomodo (diâmetro de 100 mícrons com núcleo de 0,75 mícron) com uma atenuação total de cerca de 20 dB/km. Os melhores vidros ópticos a granel do dia tinham atenuações em torno de 1.000 dB/km. Isso significava que os Drs. Maurer, Keck e Schultz tinham que conceber uma melhoria na transparência de 1098 para atingir a meta de 20 dB/km. A tarefa parecia impossível, mas eles conseguiram, e essa importante descoberta tecnológica mudou o mundo para sempre.
Hoje, a fibra óptica continua tornando possível o mundo da conectividade em que vivemos. Os serviços fornecidos por banda larga se tornaram um componente crucial da vida diária, com recursos que todos esperamos, como acesso, velocidade e conectividade confiável. Nossa descoberta revolucionária e nossas inovações contínuas em produtos de fibra óptica tornam tudo isso possível.
Em 2000, os Drs. Maurer, Keck e Schultz receberam o prêmio National Medal of Technology por sua inovação transformadora. Essa é a maior honraria concedida pelo presidente dos Estados Unidos para os principais inventores e inovadores do país que fizeram contribuições duradouras para aumentar a competividade e o padrão de vida da nação. Os cientistas da Corning receberam este prestigiado prêmio quatro vezes, um exemplo de nossa dedicação à inovação e à descoberta.
In 2000, Drs. Maurer, Keck, and Schultz were awarded the National Medal of Technology for their life-changing innovation. This is the highest honor granted by the President of the United States to America’s leading inventors and innovators that have made lasting contributions to enhancing America’s competiveness and standard of living. Corning scientists have received this prestigious award four times, an example of our dedication to innovation and discovery.