Corning tiene el compromiso de suministrar educación sobre los conceptos básicos de la fibra óptica mediante el programa Fibra 101. Para obtener más información, explore los enlaces al final de la página.
Información Técnica
Glosario de términos
Glosario de términos
Conceptos básicos sobre la fibra óptica
Conceptos básicos sobre la fibra óptica
Atenuación
La atenuación es la reducción en la potencia de la señal entre dos puntos del sistema. Se define como la relación de potencia entre estos dos puntos (normalmente para la fibra óptica es la entrada y la salida) y se expresa como el logaritmo de dicha relación en decibeles (dB). Para la fibra óptica, en el comercio, es común normalizar la atenuación según la longitud de la fibra. Este coeficiente de atenuación se expresa en dB/unidad de longitud, típicamente kilómetros (km).
Núcleo y revestimiento
Las dos partes básicas de la fibra óptica son el núcleo y el revestimiento. El núcleo, o la parte axial de la fibra óptica es el vidrio interno que traslada la información en forma de señales luminosas. Está rodeado completamente por la capa de revestimiento, que asegura la permanencia de los pulsos de luz dentro del núcleo. Obtenga más información sobre el núcleo y el revestimiento de la fibra óptica.
Dispersión
Generalmente, la luz se envía a través de la fibra en forma de pulsos. A medida que los pulsos se trasladan a lo largo de la fibra, con el tiempo se esparcen, lo que se conoce como dispersión. La dispersión no es deseable porque puede provocar errores de bit cuando la señal llega al receptor.
Diámetro del campo de modo
En la fibra monomodo, no toda la luz está confinada en el núcleo; a veces la fibra se distribuye por el núcleo y el revestimiento. El "campo de modo" es la distribución de luz por el núcleo y el revestimiento de una fibra determinada. El diámetro del campo de modo (MFD) define el tamaño de la distribución de potencia. Al acoplar luz hacia adentro o hacia afuera de una fibra, el MFD es importante para comprender la pérdida de luz.
Multimodo vs. Monomodo
Un modo es una ruta definida a través de la cual se traslada la luz. Una señal de luz puede propagarse a través del núcleo de la fibra óptica por una única vía (fibra monomodo) o por varias vías (fibra multimodo). La fibra monomodo se utiliza en aplicaciones metropolitanas, de acceso y de largo alcance. La fibra multimodo se utiliza en redes empresariales y privadas.
Apertura numérica
Para acoplarse en el núcleo de la fibra, la luz incidente debe tener un ángulo aceptable. La abertura numérica (NA) es el seno del medio ángulo sobre el cual la fibra puede aceptar rayos de luz (determinado por la diferencia entre los índices refractarios del núcleo y del revestimiento). Mide el rango de aceptación de luz en la fibra.
Dispersión del nodo de polarización
La dispersión del modo de polarización (PMD) es donde se separan los dos estados de polarización ortogonal del modo, lo que resulta en que los pulsos se esparzan.
Reflexión interna total
La reflexión interna total es lo que hace que la luz sea guiada a lo largo de la fibra óptica. Es el resultado del índice refractario del revestimiento menor al índice refractario del núcleo. La luz guiada a la interfaz entre núcleo y revestimiento a un ángulo menor que un ángulo crítico (determinado por la diferencia entre los índices refractarios del núcleo y del revestimiento) se reflejará y guiará longitudinalmente a lo largo de la fibra. Obtenga más información sobre la reflexión interna total.