Lección en una caja
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
Lecciones en una caja

Lecciones en una caja

Corning se compromete a proporcionar herramientas educativas para los profesores y estudiantes que buscan aprender más acerca de los fundamentos de la fibra óptica, su composición y sus capacidades.

La Invención Exitoso

¿Qué es la fibra óptica de baja pérdida?
La fibra óptica de baja pérdida es un filamento flexible de vidrio de alta pureza que es capaz de transportar información codificada en pulsos de luz a través de largas distancias con baja atenuación (pérdida de señal).

¿Quién inventó la fibra óptica y cuándo?
Los científicos de Corning, el Dr. Robert Maurer, el Dr. Peter Schulz y el Dr. Donald Keck inventaron la primera fibra óptica en 1970. Inspirado por su creencia de que la información puede ser transmitida a través de la luz, los Dres. Maurer, Schultz y Keck pasó cuatro años experimentando con diferentes propiedades del vidrio hasta que alcanzaron el éxito, la creación de la primera fibra óptica de baja pérdida para el uso de las telecomunicaciones.

¿Fibra óptica fue inventado en respuesta a cuál reto de las telecomunicaciones?
Fibra óptica fue la respuesta de Corning a la demanda de mayor ancho de banda. A partir de la década de 1960, la industria de las telecomunicaciones se dio cuenta de que la infraestructura de cable de cobre existente ya no podía seguir el ritmo mientras el tráfico de comunicaciones aumentó exponencialmente.

¿Por qué es la fibra óptica un producto revolucionario?
Fibra óptica revolucionó la industria de las telecomunicaciones porque permitía baja atenuación (o reducción de la intensidad de la señal) y, a diferencia de cobre, ofrecido ancho de banda virtualmente ilimitado sobre la longitud de la fibra. Debido a estas cualidades, la fibra óptica se ha convertido en el backbone de las redes que utilizamos hoy para transmitir voz, datos y vídeo en todo el mundo. Para obtener más información, visite la página de Descubrimiento e Invención.

Diseño y Fabricación Revolucionarios

¿Cuál es la composición de la fibra óptica?
La fibra óptica tiene tres componentes básicos: (1) el núcleo, que consiste en vidrio de alta pureza que lleva la información a través de ondas de luz, (2) el vidrio de revestimiento alrededor del núcleo que inhibe el escape de la luz desde el núcleo en virtud de tener una composición ligeramente diferente para proporcionar un índice de refracción menor, y (3) un revestimiento exterior para proteger el vidrio de daños.

¿Cómo funciona?
Codificada en un patrón de ondas de luz, la información viaja a través de cada fibra óptica por un proceso de reflexión interna. Las ondas se mueven a través de la fibra de una determinada fuente a un destino, como una caja de cable donde se decodifica.

¿Cómo se fabrica la fibra óptica?
La invención de la fibra óptica fue sólo el comienzo. Científicos Corning luego tuvieron que crear un proceso innovador para producir una fibra que podrían ser cableados, empalmado, y conectado para que sea práctico en el campo. Proceso de fabricación patentado de Corning comienza por la creación de "preformas" de vidrio en tornos propietarios de deposición de vapor. Estas preformas se sinterizan en un vidrio sólido, denso, transparente y posteriormente arrastrados a la fibra óptica revestida sobre tan delgada como una hebra de cabello humano. Los pasos adicionales de fabricación prueban la fibra para la resistencia a 100.000 libras por pulgada cuadrada y miden plenamente su rendimiento óptico antes del envío a los clientes.

Para obtener más información, visite la página de Fibra 101.

Las Muchas Formas de la Fibra Óptica

¿Cuál es la diferencia entre la fibra monomodo y fibra multimodo?
La fibra monomodo tiene un núcleo más pequeño que la fibra multimodo, permitiendo sólo un modo de luz se mueva a través de él. Este diseño fue creado especialmente para aplicaciones de telefonía, en los que la fibra necesita mantener cada pulso de luz a través de largas distancias. La fibra multimodo tiene un núcleo más grande, lo que permite cientos de modos para moverse a través de ella al mismo tiempo. Diseñado para una operación rentable en distancias más cortas, multimodo se utiliza principalmente para las comunicaciones de datos en redes privadas.

¿Cómo ha cambiado la fibra óptica desde su invención?
La primera fibra óptica de baja pérdida se celebró por tener una atenuación (o pérdida) total de 17 dB / km. Hoy en día, hay fibras ópticas con atenuación tan bajo como 0.17dB / km, lo que se traduce en la pérdida de señal de ser 100 veces mejor que el original. Como resultado, la fibra óptica es el medio preferido para redes de comunicaciones rápidas, fiables, y cada vez más económicos.

¿Cuáles son algunos ejemplos de los productos de fibra?
Corning posee cientos de patentes sobre los diferentes tipos de fibras que soportan aplicaciones prácticas para las necesidades del mercado de las telecomunicaciones de hoy en día. Fabricamos fibras líderes en la industria que conectan los continentes, países, ciudades y ciudadanos de todo el mundo. Los productos de Corning incluyen una serie de fibras monomodo y multimodo para todas las aplicaciones de hoy en día.

Fibra Óptica Hoy

¿Dónde está la fibra óptica utiliza hoy en día?
Hoy en día, la fibra óptica proporciona la infraestructura para la conectividad de banda ancha en todo el mundo. Corning continúa diseñando aplicaciones prácticas de la fibra óptica para aplicaciones de la empresa, de fibra hasta el hogar (FTTH), el acceso, a largo plazo, y submarinas para conectar comunidades, países y continentes.

¿Cómo de fibra óptica me afecta?
Fibra óptica sirve como el backbone de alta tecnología que soporta todas las comunicaciones y la tecnología interactiva que usamos todos los días. Debido a la red de fibra global, usted tiene acceso instantáneo a voz, datos y vídeo a través de dispositivos como teléfonos inteligentes, computadores, televisión de alta definición, GPS y sistemas de juego a través del cual te dan direcciones, enviar correo electrónico, realizar investigaciones, únete a las redes sociales, hace de compras, y descargar música, películas y mucho más.

Transformando el Futuro

¿Qué nos ayuda a predecir cómo se utilizará fibra en el futuro? 
Como ha sido el caso desde el principio, un conductor que da forma al futuro de la fibra óptica es la demanda del mercado. En respuesta a los nuevos desafíos de ampliar la conectividad de banda ancha, los científicos Corning continuarán descubrir soluciones innovadoras a medida que se necesitan en el mercado, y nuestros ingenieros continuarán creando nuevas tecnologías prácticas.

¿Qué aplicaciones exitosas ya están pasando? 
Fibra óptica sigue crear nuevas oportunidades en nuestra forma de vivir, trabajar y jugar. Innovaciones como Computación del Nube, Tecnología de Puerto Óptico y Redes Ópticas Pasivas (PONS) nos permitirán colaborar con la tecnología de una manera que nunca era posible en el pasado.

Compartir