Soluciones de infraestructura de centro de datos: despliegue de cables | Corning
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
Centro-de-Datos-de-cableado-de-despliegue

Centro de Datos de cableado de despliegue

Centro de Datos de cableado de despliegue

 

Solucionamos los desafios en los Centros de Datos de nuestros clientes, con soluciones de ultima generacion, para los requerimientos de conectividad de hoy y del futuro.

 

Preparese para implementar su centro de datos

Sugerencias para administrar la implementación de un centro de datos a escala mundial

Cómo administrar la implementación a escala...

En Corning, tenemos el privilegio de trabajar con los centros de datos de miles de clientes, brindando soporte desde el asesoramiento de diseño y soporte de instalación a la administración de todo el proyecto. Y aprendemos mucho acerca de las mejores formas de manejar una implementación en ubicaciones múltiples.

No importa que su empresa global tenga redes en docenas de países, o sea algo más local con sitios en la misma zona horaria, creemos que muchas de las prácticas recomendadas se aplican también a su organización.

Estandarizar una infraestructura uniforme.

Puede ser tentador dejar que cada sitio diseñe exclusivamente la infraestructura de cableado del centro de datos para sus necesidades únicas o ubicación física. Pero a menudo esto obstaculiza la escalabilidad dentro de la organización. Por ejemplo, el personal que pasa de una ubicación a otra podría no ser capaz de actualizarse rápidamente en la topología del nuevo centro de datos debido a las variaciones con respecto a su última ubicación. Puede ser difícil implementar movimientos, adiciones y cambios (MAC) en la red de toda la organización a una escala predecible, oportuna y manejable cuando cada ubicación tiene su propia plataforma de infraestructura.

Por supuesto, muchos clientes reconocen también que cierto grado de flexibilidad en la ubicación es esencial. Ya que muchas organizaciones no están en condiciones de construir idénticamente cada edificio, desde los cimientos para arriba, inevitablemente al final se tienen diferencias físicas entre los sitios. Es posible que una necesite hardware de poca profundidad debido a las limitaciones de espacio, en otra ubicación puede que sea más lógico aumentar la densidad por metro cuadrado para abordar el tema del espacio. En algunas ubicaciones de los clientes en el mundo, las dificultades en mano de obra hacen de una solución terminada en fábrica la única opción; pero en otro país, la terminación en campo es la opción más inteligente.

Con esto en mente, considere soluciones que satisfagan las necesidades específicas de la ubicación, mientras aprovecha los componentes que funcionan juntos. Creemos que las soluciones Pretium EDGE para plataformas de centro de datos brindan grandes ventajas a través de varios “sabores” que aún son interoperables. La plataforma también permite un almacenamiento componente sencillo y en toda la organización. Los equipos de abastecimiento apreciarán la eficiencia en compras que esto crea.

Asegúrese de que global realmente signifique global.

Al evaluar sus opciones de infraestructura, analice con cuidado dónde se fabrican los productos. Es cierto, hoy en día los productos pueden enviarse a cualquier lugar, pero no necesariamente de forma más barata o rápida. Los fabricantes que producen en su región, o como mínimo, mantienen tecnología almacenada con distribuidores locales, podrían entregarle el producto a tiempo y dentro del presupuesto.

Asimismo, debería comprobar si el mismo producto es fabricado en dos ubicaciones distintas. Se recibe envíos múltiples, posiblemente no obtenga el mismo producto. A veces las especificaciones, materiales e incluso dimensiones de un producto pueden variar de una ubicación a otra. Las soluciones verdaderamente globales garantizarán que la tecnología que optó por implementar en su organización sea idéntica de un sitio a otro.

Si bien esto podría preocupar solo a las organizaciones realmente globales, las operaciones nacionales también pueden aprender algo de ello. Algunos clientes, que luego se arrepienten, han tratado a los componentes base (como cables o conectores) de diferentes fabricantes, como productos básicos intercambiables. Esto, desde luego, puede provocar diferencias en el rendimiento. Más a menudo, da pie a prácticas de instalación y mantenimiento distintas entre ubicaciones y crea además ineficiencias en escalabilidad en el futuro para su organización.

Cree un equipo de implementación global (o para la organización)

Muchos clientes han desarrollado “equipos especiales” para implementar su centro de datos con grandes MAC y/o en instalación inicial. Viajan a cada ubicación, por semanas o meses a la vez, construyendo la ubicación según los requisitos globales, capacitando al equipo local y luego van a la siguiente ubicación. Si bien los gastos de viaje y alojamiento de estos equipos puede parecer poco atractivo en lugar de utilizar equipos del sitio, los clientes que optan por este método dicen que el costo está más que compensado por la velocidad de implementación obtenida. Cuando llegan a cada ubicación nueva, estos equipos muy experimentados tienen una curva de aprendizaje mínima o inexistente. También citan como otra ventaja la implementación consistente en las ubicaciones de la organización, y creen que una instalación experta reduce el riesgo de tiempos de inactividad o problemas de rendimiento futuros.

Algunos fabricantes de tecnología, como Corning, tienen servicios de administración de proyectos o instalación en el campo para clientes sin los recursos para crear un equipo especial propio para toda la organización.

Recursos

Herramientas para Instalar su Centro de Datos

Recursos adicionales

Compartir