Oficina Central / Central de Equipos / Mobile Switch Center

El núcleo de toda red

El núcleo de cada red es la oficina central, la cabecera o el centro de conmutación móvil (CO/HE/MSC). Puede preguntarse, ¿qué es una oficina central, cabecera o centro de conmutación móvil? Son lugares por encima del suelo donde viven los componentes electrónicos activos. La electrónica activa transmite y recibe señales de comunicación para proporcionar servicios a los usuarios finales. Estos servicios incluyen voz, texto, datos, etc. A medida que el número de dispositivos conectados crece exponencialmente, se requiere que las redes de comunicación óptica evolucionen para soportar la demanda y los avances, como el 5G. Como la oficina central habilita todos los dispositivos a través de las redes de comunicación, estas instalaciones seguirán siendo un componente crítico de todas las redes y no deben pasarse por alto.

Enfrentados a los importantes desafíos de satisfacer las mayores demandas de ancho de banda y proporcionar servicios mejorados, los operadores de red están reevaluando su estrategia dentro de la planta. Nuestras soluciones de hardware de fibra óptica y cordones ópticos simplifican el diseño y la implementación de su oficina central, cabecera o centro de conmutación móvil. Nuestras familias de productos versátiles ofrecen una densidad y flexibilidad, son líderes en la industria y proporcionan el costo total de propiedad más bajo.

Si bien las oficinas centrales, las cabeceras y los centros de conmutación móvil se centran en soluciones ubicadas al comienzo de las redes de comunicaciones cerca de la electrónica activa, Corning también ofrece soluciones para la planta exterior. Para las soluciones de fibra hasta el hogar (FTTH) que rodean a las unidades unifamiliares (SFU), las unidades de múltiples viviendas (MDU), consulte el sitio de FTTx. Para obtener información sobre las soluciones MSO, vaya al sitio de HFC

Artículos, tendencias e información

Las 6 principales consideraciones en el diseño de su planta interna

Las 6 principales consideraciones en el diseño de su planta interna

Mantenerse al día con las crecientes demandas de nivel de servicio, así como la forma en que esos servicios se entregan al cliente, está impulsando una transformación en la oficina central/cabecera para incluir la funcionalidad del centro de datos. A medida que varias empresas atenden a estas demandas de suscriptores, el factor más importante será quién entrega antes.

 

Conocer más

La demanda por ancho de banda es real, no te quedes atrás.

Seminario de WDM: Multiplexación por división de longitud de onda

A medida que los consumidores compran cada vez más dispositivos (teléfonos celulares, televisores, computadoras portátiles, etc.), las redes de comunicación que admiten estos dispositivos deben evolucionar para proporcionar suficiente ancho de banda para la creciente demanda. Una de las tecnologías líderes que permite a los operadores de red aumentar la densidad de la red mientras aprovechan la infraestructura actual son los multiplexores de división de longitud de onda (WDM).

En este seminario web, discutiremos qué son los WDM y por qué son críticos para el éxito de las necesidades de ancho de banda de la próxima generación. Abordaremos algunas de las preguntas sobre cómo...

Conocer más

Arquitecturas de sitio de CO, HE y MSC

Arquitecturas de sitio de CO, HE y MSC

Si bien no existe un enfoque de "talla única" para la preparación futura de la red, tenemos la experiencia de diseño junto con las ofertas versátiles de la oficina central, la cabecera y el centro de conmutación móvil para crear una solución escalable que optimice las capacidades de su exclusiva red. Hay varios componentes dentro de estos edificios de plantas interiores que permiten a los usuarios enviar y recibir señales de los dispositivos. El propósito de los productos dentro del sitio de CO, HE y MSC es proporcionar una gestión de puertos rentable entre activos y pasivos a través de la replicación de puertos, y proporcionar un punto de transición entre la planta exterior y la planta interior que transporta señales o servicios desde los activos para el dispositivo de un usuario final (teléfono celular, computadora portátil, televisión, etc.).

Para obtener más información sobre cada parte de estas arquitecturas y nuestras principales ofertas de productos para cada elemento de las arquitecturas, haga clic en los enlaces a continuación.

Herramientas y recursos

Compartir