新闻发布

康宁宣布突破性的光纤技术

性能超出标准单模光纤百倍
与Verizon密切合作克服光纤到户安装的难题

CORNING, N.Y., 2007年7月23日 – 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今天宣布公司已开发出了一种全新的光纤技术,该技术解决了电信运营商进行光纤到户网络安装中的一个历史性的技术难题。

康宁的突破性技术是基于一种被称为nanoStructures™的光纤设计,该项技术使光缆得以在弯曲度很大的情况下而不造成任何信号损失。这些改进的特性将使电信运营商更经济地为所有商用建筑和住宅建筑(单元和公寓)提供真正高速的英特网、声音和高清电视服务。目前的光纤安装中,当光纤绕着弯度被弯曲以及被环绕在建筑内时,会损失信号强度和效率,从而使客户住宅光纤部署变得困难和昂贵。

康宁总裁兼首席营运长官Peter F. Volanakis说道:“这是电信应用中的一项重大技术。我们已开发出了一种与铜缆一样坚固,但却拥有光纤所有的带宽特性的光缆。通过为光在光纤内传播方式带来重大的改变,我们能创造出一种弹性优于标准光纤百倍的新型光纤。”康宁的全新光纤技术就达到了这种效果,而同时也符合业界的性能标准、现有的制造工艺以及安装程序。他又说:“因此,客户无需为了获得一个新的效果而牺牲原有的一个效果。”

Volanakis还说道:“全球有超过6亿8千万户家庭,其中美国就有超过2千5百万户。光纤到户安装的高成本和高难度使得大多数电信服务供应商都不愿意涉足这一市场。我们与这些运营商密切合作从而创造了一个使光纤到户安装对运营商和客户而言都更经济简便的解决方案。”

Verizon通信公司便是这一新兴技术的早期支持者之一。在今年2月,康宁和Verizon委派了一个合作工作小组来解决使用这一全新的光纤解决方案进行多住户单元安装的问题。Verizon电信集团工程与技术执行副总裁Paul Lacouture说道:“先进电信网络的持续创新对Verizon的长期成功以及我们在美国范围内大规模提供FiOS网络服务的能力是至关重要的。我们正与康宁密切合作来解决在全美范围内提供高层公寓大楼光纤解决方案的挑战。这一光纤技术将使我们能提供比现有的任何其它平台更快的网络速度、更高品质的高清晰内容,以及更加互动的性能。”

康宁于1970年代早期率先推出了低耗损光纤。光纤是用波导的方式在光纤的中心部位,即光芯传输光信号。但是,使用标准单模光纤时,在弯曲度很大的情况下会产生光信号的泄漏,从而造成信号的损失或光学强度的减弱。当光纤被弯曲得太厉害时甚至会产生信号的完全损失。采用了康宁全新的nanoStructures设计后,光纤就能在被弯曲时保持其信号强度,其性能超过标准单模光纤百倍。这一新型光纤还能使光纤部署中所需的光缆、硬件及设备的设计更简易,也更美观。

康宁将在本年度秋季的9月30日至10月4日在佛罗里达州奥兰多举行的光纤到户大会上对基于nanoStructures技术平台的全系列光纤、光缆以及硬件和设备解决方案进行介绍。

关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着150多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技消费电子、移动排放控制、电信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于电信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。

预测性与警示性声明
此新闻稿内含预测性陈述,其中涉及种种商业风险与其它不确定因素,可能与实际结果有实质的差异。风险和不确定因素包括:全球政经局势产生变化或动荡不安的可能性,进口税与货币汇率,产品需求和业界产能,竞争性产品与订价,生产效率,成本降低,供货情形和关键零组件与原料,新产品开发与商品化,订货情形与主要客户的需求,液晶显示器产业与其它产业的主要客户的资金运用,高价值与非高价值产品的混合销售,工厂扩充与新厂房动工支出,恐怖活动,武装冲突,政局不稳定或重要健康因素可能造成的商业活动中断,在符合企业营运的原则下取得资金与资本的能力,保险的适当性与可利用性,资金来源和现金流量活动,资金开销,抵押资产的公司活动,利息支出,收购或出售活动,过多或过时库存量,技术变动率,专利权的执行能力,产品与零组件的性能问题,关键人员的变动,股价波动,以及不利的诉讼或法规发展。 康宁已将以上及其它风险因素呈报美国证监会 (Securities and Exchange Commission)。预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新资讯或事件发生, 康宁无任何义务修正此份陈述。

媒体关系联络人:
康宁中国
Lydia Lu
(86 21) 5467-4666-1900
lulr@corning.com 

美国康宁
Daniel F. Collins
(607) 974-4197
collinsdf@corning.com 

投资者关系联络人:
Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705
sofiokc@corning.com